DOCA0102ZH-12

分闸功能

简介

MicroLogic X 控制单元可接收和处理电气分命令。分闸时将生成一个事件。

工作原理

分闸命令可通过下列方式发送:

  • 直接通过机械分闸按钮。

  • 通过本地外部分闸按钮。

  • 远程通过 MicroLogic X 控制单元管理的远程命令。

分闸命令优先于合闸命令。分闸命令活动期间,将不考虑任何合闸命令。

可维持外部按钮发出的 MNMX 线圈的分闸命令,以便强制断路器处于分闸位置并拒绝任何合闸命令。MicroLogic X 分闸命令不可维持。

管理分闸功能

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器分闸或者关断电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

MicroLogic X 控制单元管理通过下列方式发出的分闸命令:

分闸功能通过 MicroLogic X 控制单元进行监测

CB closed

断路器合闸

Auto: Local

控制模式为自动本地

EPD open

来自 EcoStruxure Power Device 应用(带有 MasterPacT 操作助手 Digital Module)的分闸命令

EPC USB open

来自 EcoStruxure Power Commission 软件(连接控制单元上的 mini USB 端口)的分闸命令

IO local open

从带有分断操作预定义应用程序 (I5) 的 IO 模块发出本地分闸命令。

FDM121 open

来自 FDM121 显示器的分闸命令

Auto: Remote

控制模式为自动远程

COM open

来自远程控制器的分闸命令

Webpage open

来自 IFE/EIFE 网页的分闸命令

IO remote open

从带有分断操作预定义应用程序 (I2) 的 IO 模块发出远程分闸命令。

FDM128 open

来自 FDM128 显示器的分闸命令

EPC COM open

来自 EcoStruxure Power Commission 软件(通过通讯网络)的分闸命令

Open

MicroLogic X 分闸命令(至 MX 通讯分闸线圈)

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1000 (4096)

断路器分闸

运行

0x0410 (1040)

分闸命令已发送到 MX 线圈

运行

0x111F (4383)

“允许通过数字量输入进行控制”被禁用

运行

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.