DOCA0102ZH-12

保护设置程序

保护设置会话

保护设置的设定程序遵循 UL489SE,并采用独占编辑会话以及用于提交和应用设置变更的两步式程序。

如要设定保护设置,必须在 MicroLogic X HMI 上启用保护设置访问

设定保护设置

下面的示例说明如何设置长延时过流保护:

步骤

操作

屏幕

1

按下主页按钮。主页菜单随即打开。

按向下箭头选择保护

2

确定保护 菜单打开。

选择 I 长延时

3

确定。编辑会话打开,并且显示 I 长延时菜单。

I 长延时菜单中选择 Ir (x In) 参数。

4

按下确定,启用 Ir (x In) 参数编辑。

在白色背景上显示黑色参数指示编辑已启用。

5

按下 + 按钮在可用设置中进行滚动。

按下确定,确认新设置。

参数显示为白色字体、黑色背景。

6

通过向下箭头选择要设置的下一个参数,然后按下确定,再然后重复步骤 5。

7

如需提交新设置,可按下下列按钮之一:

  • ESC 按钮

  • 主页按钮

8

在提交设置屏幕中,按下下列按钮之一:

  • Y,提交新设置。

  • N,取消设置变更。屏幕显示 主页 菜单(如果在上一步中按下主页按钮),或 保护 菜单如果 ESC 已在上一步中按下。

如果在编辑会话打开后的五分钟内,未按下 Y 以提交新设置,则会拒绝所述更改,并显示弹出通知(见下表)。

9

屏幕显示新设置。屏幕上的值仅供显示之用,无法编辑。按下以下其中一个按钮:

  • ,应用设置变更。

  • X,取消设置变更,并回到保护菜单。

如果在五分钟内,未按下 以应用新设置,则会拒绝所述更改,并显示弹出通知(见下表)。

注: ESC 显示此屏幕时,和主页按钮将被禁用。按下这些按钮不会产生任何影响。

10

应用设置后,将以可编辑的屏幕显示新设置。

按下以下其中一个按钮,即可关闭编辑会话:

  • ESC 按钮,可返回到 保护 菜单

  • 主页按钮,回到主页菜单

弹出通知

下表显示了,在编辑保护设置时,如果显示弹出通知,必须如何操作:

消息

说明

操作

保护已被锁定。如要解锁,请转到配置菜单。

保护设置访问被禁用。

确定,确认消息,然后便会显示保护菜单。保护参数仅用于显示。

转到 MicroLogic X 显示屏的主页 > 配置 > 常规 > 锁定保护启用保护设置访问

访问被拒绝。已打开另一个会话

由于已通过另一个接口EcoStruxure Power Commission 软件、EcoStruxure Power Device 应用、通讯网络)打开了会话,因此无法打开编辑会话来设定保护设置

确定,确认消息,然后回到保护菜单。保护设置仅用于显示,可以在快速查看屏幕上查看。只要通过另一个接口打开了会话,就无法进行设置。请稍后再试。

会话已过期

已有五分钟未按下任何按键。编辑会话因超时而过期. 新设置被拒绝,现有保护设置保护不变。

确定,确认消息,然后回到保护菜单。在菜单中选择一项保护功能,从而打开新编辑会话。

由于缺少传感器插头,访问被拒绝。检查互感器插头。

互感器插头缺失或连接不当。

确定,确认消息,然后回到主页菜单。无法显示或设定保护设置。

联系您的 Schneider Electric 服务代表检查、更换或重新连接传感器插头。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.