DOCA0102ES-12

Procedimiento de configuración de la protección

Sesión de configuración de la protección

El procedimiento para configurar un ajuste de protección cumple la norma UL489SE, con una sesión de edición exclusiva y un procedimiento de dos pasos para enviar y aplicar los cambios de ajustes de la protección.

Para establecer un ajuste de protección, se debe habilitar el acceso a los ajustes de protección utilizando la HMI de MicroLogic X.

Configuración de ajustes de protección

En el ejemplo siguiente se muestra cómo establecer la protección contra sobrecorriente de largo retardo:

Paso

Acción

Pantalla

1

Pulse el botón de inicio. Se abre el menú Inicio.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Protección.

2

Pulse OK. Se abre el menú Protección.

Seleccione I largo retardo.

3

Pulse OK. Se abre la sesión de edición y se muestra el menú I largo retardo.

En el menú I largo retardo, seleccione el parámetro Ir (x In).

4

Pulse OK para habilitar la edición del parámetro Ir (x In).

El parámetro se muestra en negro sobre fondo blanco para indicar que se ha habilitado la edición.

5

Pulse los botones + y para desplazarse por los ajustes disponibles.

Pulse Aceptar para confirmar el nuevo ajuste.

El parámetro se muestra en blanco sobre fondo negro.

6

Utilice la flecha hacia abajo y OK para seleccionar el siguiente parámetro que desee establecer y repita el paso 5.

7

Para enviar los nuevos ajustes, pulse uno de los botones siguientes:

  • El botón ESC

  • El botón de inicio

8

En la pantalla de envío de ajustes, pulse una de las siguientes opciones:

  • S para enviar los nuevos ajustes.

  • N para cancelar el cambio de ajustes. La pantalla muestra el menú Inicio si se pulsó el botón de inicio en el paso anterior o el menú Protección si se pulsó ESC ESC en el paso anterior.

Si no pulsa S para enviar los nuevos ajustes antes de que transcurran cinco minutos después de abrir la sesión de edición, los cambios se rechazarán y aparecerá un aviso emergente (consulte la tabla siguiente).

9

Se muestran los nuevos ajustes en la pantalla. Los valores de la pantalla solo son para visualización. No pueden editarse. Pulse uno de los elementos siguientes:

  • para aplicar el cambio de ajustes.

  • X para cancelar el cambio de ajustes y volver al menú Protección.

Si no pulsa para aplicar los nuevos ajustes antes de que transcurran cinco minutos, los cambios se rechazarán y aparecerá un aviso emergente (consulte la tabla siguiente).

NOTA: Cuando se muestra esta pantalla, el botón ESC y el de inicio están desactivados. Si se pulsan estos botones, no se produce ningún efecto.

10

Después de aplicar los ajustes, la pantalla muestra los nuevos ajustes en una pantalla editable.

Cierre la sesión de edición pulsando uno de los botones siguientes:

  • El botón ESC para volver al menú Protección

  • El botón de inicio para volver a la página Inicio

Avisos emergentes

En la tabla siguiente se indica la acción que se debe llevar a cabo si aparece un aviso emergente al editar un ajuste de protección:

Mensaje

Descripción

Acción

Protecc. bloq. Para desbloquear, vaya a Configuración.

El acceso a los ajustes de protección está desactivado.

Pulse OK para confirmar el mensaje y mostrar el menú Protección. Los parámetros de protección están accesibles solo para visualización.

Acceda a Inicio > Configuración > General > Protecc. bloqueo en la pantalla MicroLogic X para activar el acceso a los ajustes de protección.

Acceso denegado. Ya se ha abierto otra sesión

No se puede abrir una sesión de edición para establecer ajustes de protección porque hay una sesión abierta en otra interfaz (software EcoStruxure Power Commission, EcoStruxure Power Device, red de comunicación).

Pulse OK para confirmar el mensaje y volver al menú Protección. Los ajustes de protección son solo para visualización y pueden consultarse en las pantallas de Vista rápida. No es posible establecer ajustes mientras haya una sesión abierta en otra interfaz. Vuelva a intentarlo más tarde.

La sesión ha caducado

No se ha pulsado ninguna tecla en un plazo de cinco minutos. La sesión de edición ha caducado al transcurrir el tiempo de espera. Los nuevos ajustes se rechazan y se mantienen los ajustes de protección existentes.

Pulse OK para confirmar el mensaje y volver al menú Protección. Abra una nueva sesión de edición seleccionando una función de protección en el menú.

Acceso denegado debido a que falta el enchufe del sensor. Compruebe el enchufe del sensor.

Falta el conector del sensor o este está conectado de manera incorrecta.

Pulse OK para confirmar el mensaje y volver al menú Inicio. No es posible visualizar o establecer ajustes de protección.

Póngase en contacto con el representante de servicio de Schneider Electric para que realice una comprobación y sustituya o vuelva a conectar el conector del sensor.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.