设置 IDMTL 过流保护
设置指南
IDMTL 过流保护 Digital Module 可用于改善由熔断器或独立继电器(如,中压继电器)提供的上游过流保护的保护级别,同时又不影响下游低压设备的保护级别。
熔断器和独立继电器提供的脱扣曲线通常不同于 MicroLogic X 长延时过流保护提供的标准脱扣曲线。设置指南中指出了可以如何使用 IDMTL 脱扣曲线来保持上游设备的更高保护级别。
使用 HVF 脱扣曲线的上游熔断器的保护级别
下图显示了可以如何使用 IDMTL HVF 曲线来节减标准长延时过流保护脱扣曲线,以便改善上游熔断器的保护级别。
建议为 IDMTL 过流保护使用以下设置:
|
设置 |
值 |
|---|---|
|
IDMTL 模式 |
ON |
|
IDMTL 动作 |
脱扣 |
|
IDMTL 禁止 |
OFF |
|
IDMTL Ir |
1.0 x In(1) |
|
IDMTL tr |
1 秒(1) |
|
IDMTL 曲线 |
HVF |
|
IDMTL 复位时间类型 |
定时限 |
|
IDMTL 复位时间 |
0 秒 |
|
(1) 这里提供的设置与常用的高压熔断器一致。具体的设置因具体的应用情形而异,应加以核查。 |
|
建议为长延时过流保护使用以下设置:
-
Ir ≤ Iz 电缆
-
tr = 24 秒
使用 DT 脱扣曲线的上游继电器的保护级别
在没有 IDMTL 过流保护的情况下,当 MasterPact MTZ 断路器位于使用 DT 脱扣曲线的继电器下游时,可能必须要大幅减小长延时过流保护时间延迟 tr 或短延时过流保护时间延迟 tsd,以提高这两个设备之间的保护级别。这种减小可能会显著减少下游馈电设备的设置选项,在某些情况下,还可能导致下游保护失效。
下图显示了可以如何使用 IDMTL DT 曲线来节减标准长延时过流保护脱扣曲线,以便改善上游继电器的保护级别。
建议为 IDMTL 过流保护使用以下设置:
|
设置 |
值 |
|---|---|
|
IDMTL 模式 |
ON |
|
IDMTL 动作 |
报警 |
|
IDMTL 禁止 |
OFF |
|
IDMTL Ir |
≤1.3 Iup |
|
IDMTL tr |
tsd < IDMTL tr ≤ tup -0.2 秒 |
|
IDMTL 曲线 |
DT |
|
IDMTL 复位时间类型 |
与上游继电器的复位类型相同 |
|
IDMTL 复位时间 |
小于上游继电器的复位时间 |
使用 SIT 或 VIT 脱扣曲线的上游继电器的保护级别
与前一个示例一样,在没有 IDMTL 过流保护的情况下,当 MasterPact MTZ 断路器位于使用 SIT 或 VIT 脱扣曲线的继电器下游时,可能必须要大幅减小长延时过流保护时间延迟 tr 或短延时过流保护时间延迟 tsd,以提高这两个设备之间的保护级别。这种减小可能会显著减少下游馈电设备的设置选项,在某些情况下,还可能导致下游保护失效。
下图显示了可以如何使用 IDMTL SIT 或 VIT 曲线来节减标准长延时过流保护脱扣曲线,以便改善上游继电器的保护级别。
建议为 IDMTL 过流保护使用以下设置:
|
设置 |
值 |
|---|---|
|
IDMTL 模式 |
ON |
|
IDMTL 动作 |
脱扣 |
|
IDMTL 禁止 |
OFF |
|
IDMTL Ir |
≤1.3 Iup |
|
IDMTL tr |
tsd < IDMTL tr ≤ tup(6 x Iup 时) |
|
IDMTL 曲线 |
SIT 或 VIT,与上游继电器的脱扣曲线相同 |
|
IDMTL 复位时间类型 |
与上游继电器的复位类型相同 |
|
IDMTL 复位时间 |
小于上游继电器的复位时间 |