DOCA0102ZH-12

树形导航模式

树形结构屏幕显示

采用“树形导航”模式手动导航 MicroLogic X 控制单元菜单结构。“树形导航”模式启用下列操作:

  • 显示控制单元的测量值

  • 查看活动报警和事件历史记录

  • 查看维护项目和服务历史记录

  • 显示和编辑控制单元配置设置

  • 显示和编辑保护设置

所有“树形导航”菜单选项均从主页按钮开始:

点击下列各 2 级菜单上的链接可查看其内容:

导航菜单结构

使用 MicroLogic X 控制单元面板上的上下文按钮和专用按钮导航菜单结构,并访问显示的值和可配置设置。

可以进行的操作如下所列,并通过示例进行说明:

  • 显示数据,如电能值

  • 复位数值或计数器,如复位最大 RMS 电流

  • 在列表中选择选项,如语言

  • 编辑数值,如标称电压

  • 设定保护设置,如长延时过流保护

  • 确认弹出式消息,如弹出式脱扣消息

显示数据

下面的示例说明如何显示电能值:

步骤

具体操作

屏幕

1

按下主页按钮。主页菜单随即打开。

按向下箭头选择测量值

2

确定测量值菜单随即打开。

按向下箭头选择电能

3

确定电能菜单随即打开。

按向下箭头选择 E 输出

4

确定。显示 E 接收屏幕。

5

如需退出 E 接收屏幕,可按下下列按钮之一:

  • 按下 ESC 按钮可返回电能菜单。

  • 按下主页按钮可返回主页菜单.

 

复位数值

一些菜单显示的数值或计数器可以复位。下面的示例说明如何导航至最大 RMS 电流并进行复位:

步骤

具体操作

屏幕

1

按下主页按钮。主页菜单随即打开。

按向下箭头选择测量值

2

确定测量值菜单随即打开。

选择电流

3

确定电流菜单随即打开。

按向下箭头选择复位最大值

4

确定复位最大值确认屏幕随即打开。

5

在确认屏幕按下下列按钮之一:

  • 按下 Y 可复位最大 RMS 电流并返回电流屏幕。

  • 按下 N 可返回电流屏幕而不复位该数值。

在列表中选择选项

一些菜单显示列表中的选项。下面的示例说明如何导航至语言选项并进行选择:

步骤

具体操作

屏幕

1

按下主页按钮。主页菜单随即打开。

按向下箭头选择配置

2

确定配置菜单随即打开。

选择概况

3

确定常规菜单随即打开。

选择语言

4

确定语言菜单随即打开。

5

按向上和向下箭头按钮选择语言,然后按下确认

选择的语言旁边出现确认勾选标记。

6

如需保存选择结果,可按下下列按钮之一:

  • 按下 ESC 按钮可返回概况菜单。

  • 按下主页按钮可返回主页菜单.

7

在确认屏幕按下下列按钮之一:

  • 按下 Y 可确认设置变更。

  • 按下 N 可撤销该编辑。

恢复语言设置

如果为显示屏选择的语言是您所不熟悉的,则可以按照下面的例子,将语言设置恢复为熟悉的语言:

步骤

具体操作

屏幕

1

按下主页按钮。主页菜单随即打开。

将向下箭头按钮按三次,到达菜单中的第三行。其为配置菜单。

2

确定配置菜单随即打开。

选择第一行,其为常规菜单。

3

确定常规菜单随即打开。

选择第一行,其为语言菜单。

4

确定语言菜单随即打开。

按向上和向下箭头按钮,选择要更换成的语言,然后按下确认

5

如需保存选择结果,可按下下列按钮之一:

  • 按下 ESC 按钮可返回概况菜单。

  • 按下主页按钮可返回主页菜单.

 

6

在确认屏幕按下下列按钮之一:

  • 按下 Y 可确认设置变更。

  • 按下 N 可撤销该编辑。

编辑和保存参数设置

编辑参数设置时,通过 + 按钮将设置一次增加或减小一步。按住该按钮可加速该过程。

此功能适用于数字值和列表选项。

下面的示例说明如何编辑标称电压:

步骤

具体操作

屏幕

1

按下主页按钮。主页菜单随即打开。

按向下箭头选择配置

2

确定配置菜单随即打开。

按向下箭头选择网络

3

确定网络菜单随即打开。

选择标称电压

4

按下确认标称电压菜单随即打开。

5

标称电压菜单中选择 Vn (V),然后按下确认以启用 Vn (V) 参数编辑。

在白色背景上显示黑色参数指示编辑已启用。

在这个示例中显示 400(工厂设定值)。

6

按下 + 按钮在可用设置中进行滚动。

可用的数值为 208、220、230、240、380、400、415、440、480、500、525、550、575、600、660、690 和 1,000。

按下确认选择某个设置。

背景变为黑色。

7

如需保存设置变更,可按下下列按钮之一:

  • 按下 ESC 按钮可返回标称电压屏幕

  • 按下主页按钮可返回主页菜单

8

在确认屏幕按下下列按钮之一:

  • 按下 Y 可确认设置变更并保存。

  • 按下 N 可撤销该编辑。

如果编辑不成功,则会显示检测到错误消息。按下确认以确认该消息,然后会显示之前的菜单。

设定保护设置

保护设置的设定方法遵循 UL489SE。新设置通过单独的操作步骤提交并应用。

确认弹出式消息

脱扣或报警事件在显示屏幕上显示弹出式消息。该消息覆盖当前显示的屏幕。

下面的示例说明如何处理弹出式脱扣消息。

步骤

具体操作

屏幕

1

屏幕上显示弹出式脱扣消息。

2

按下确认查看脱扣详情。

3

如果屏幕底部显示向下箭头,按下该向下箭头可查看有关该脱扣事件的更多详情。

4

采取措施解决该脱扣的原因之后,按下确认以确认该脱扣环境。显示报警和历史记录屏幕。

5

如需退出报警和历史记录屏幕,可按下下列按钮之一:

  • 按下 ESC 按钮可返回出现弹出式消息之前显示的屏幕

  • 按下主页按钮可返回主页菜单

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.