DOCA0102ES-12

Modo de navegación de árbol

Visualización de la pantalla de estructura de árbol

El modo de navegación de árbol permite navegar manualmente por la estructura de menús de la unidad de control MicroLogic X. El modo de navegación de árbol permite realizar las siguientes acciones:

  • Mostrar valores de medidas de la unidad de control

  • Consultar las alarmas activas y el historial de eventos

  • Consultar los elementos de mantenimiento, así como un historial de registros de servicio

  • Mostrar y editar los ajustes de configuración de la unidad de control

  • Mostrar y editar los ajustes de protección

Cualquier selección del menú de navegación de árbol comienza con el botón de inicio:

Haga clic en el enlace de uno de los elementos siguientes del menú de nivel 2 para ver su contenido:

Navegación por la estructura de menús

Los botones contextuales o exclusivos de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X permiten navegar por la estructura de menús, así como acceder a los valores mostrados y ajustes configurables.

A continuación se enumeran las operaciones que pueden realizarse, acompañadas de un ejemplo:

  • Mostrar datos, como por ejemplo valores de energía

  • Restablecer valores o contadores, como por ejemplo restablecer la corriente eficaz máxima

  • Seleccionar opciones de una lista, como por ejemplo el idioma

  • Editar un valor, como por ejemplo la tensión nominal

  • Establecer los ajustes de protección, como por ejemplo la protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • Validar un mensaje emergente, como por ejemplo un mensaje de disparo emergente

Visualización de datos

En el ejemplo siguiente se muestra cómo mostrar los valores de energía:

Paso

Acción

Pantalla

1

Pulse el botón de inicio. Se abre el menú Inicio.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Medidas.

2

Pulse OK. Se abre el menú Medidas.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Energía.

3

Pulse OK. El menú Energía se abre.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar E recibida.

4

Pulse OK. Se muestra la pantalla E recibida.

5

Para salir de la pantalla E recibida, pulse una de las siguientes opciones:

  • Pulse el botón ESC para regresar al menú Energía.

  • El botón de inicio para regresar al menú Inicio.

 

Restablecimiento de valores

Algunos menús incluyen valores o contadores que pueden restablecerse. En el ejemplo siguiente se muestra cómo navegar hasta la corriente eficaz máxima para restablecerla:

Paso

Acción

Pantalla

1

Pulse el botón de inicio. Se abre el menú Inicio.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Medidas.

2

Pulse OK. Se abre el menú Medidas.

Seleccione Corriente.

3

Pulse OK. Se abre el menú Corriente.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Reini. MÁX.

4

Pulse OK. Aparece la pantalla de confirmación Reini. MÁX.

5

Pulse una de las siguientes opciones en la pantalla de confirmación:

  • Pulse Y para restablecer la corriente eficaz máxima y regresar a la pantalla Corriente.

  • Pulse N para regresar a la pantalla Corriente sin restablecer el valor.

Selección de opciones de una lista

Algunos menús presentan las diferentes opciones en una lista. En el ejemplo siguiente se muestra cómo navegar hasta las opciones de idioma y seleccionar las opciones deseadas:

Paso

Acción

Pantalla

1

Pulse el botón de inicio. Se abre el menú Inicio.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Configuración.

2

Pulse OK. Se abre el menú Configuración.

Seleccione General.

3

Pulse OK. Se abre el menú General.

Seleccione Idioma.

4

Pulse OK. Se abre el menú Idioma.

5

Pulse los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para seleccionar un idioma y pulse OK.

Aparece una marca de confirmación junto al idioma seleccionado.

6

Para guardar la selección, pulse una de las siguientes opciones:

  • El botón ESC para regresar al menú General.

  • El botón de inicio para regresar al menú Inicio.

7

Pulse una de las siguientes opciones en la pantalla de confirmación:

  • Y para confirmar el cambio de ajuste.

  • N para deshacer la edición.

Restauración de la configuración de idioma

Si el idioma seleccionado para la pantalla le es desconocido, en el ejemplo siguiente se muestra cómo restaurar la configuración de idioma a un idioma conocido:

Paso

Acción

Pantalla

1

Pulse el botón de inicio. Se abre el menú Inicio.

Pulse la flecha hacia abajo tres veces para llegar a la tercera línea del menú. Es el menú Configuración.

2

Pulse OK. Se abre el menú Configuración.

Seleccione la primera línea. Es el menú General.

3

Pulse OK. Se abre el menú General.

Seleccione la primera línea. Es el menú Idioma.

4

Pulse OK. Se abre el menú Idioma.

Pulse los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el idioma que desee y pulse OK.

5

Para guardar la selección, pulse una de las siguientes opciones:

  • El botón ESC para regresar al menú General.

  • El botón de inicio para regresar al menú Inicio.

 

6

Pulse una de las siguientes opciones en la pantalla de confirmación:

  • Y para confirmar el cambio de ajuste.

  • N para deshacer la edición.

Edición y almacenamiento de ajustes de parámetros

Cuando edite el ajuste de un parámetro, utilice los botones + o para aumentar o disminuir el ajuste en un incremento. Mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso.

Esta función se aplica tanto a valores numéricos como a selecciones de listas.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo editar la tensión nominal:

Paso

Acción

Pantalla

1

Pulse el botón de inicio. Se abre el menú Inicio.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Configuración.

2

Pulse OK. Se abre el menú Configuración.

Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar Red.

3

Pulse OK. El menú Red se abre.

Seleccione Tensión nominal.

4

Pulse Aceptar. El menú Tensión nominal se abre.

5

En el menú Tensión nominal, seleccione Vn (V) y pulse Aceptar para habilitar la edición del parámetro Vn (V).

El parámetro se muestra en negro sobre fondo blanco para indicar que se ha habilitado la edición.

En este ejemplo se muestra el valor predeterminado de fábrica 400.

6

Pulse los botones + y para desplazarse por los ajustes disponibles.

Los valores posibles son 208, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 525, 550, 575, 600, 660, 690 y 1000.

Pulse OK para seleccionar un ajuste.

El fondo cambia a color negro.

7

Para guardar el cambio de ajustes, pulse uno de los siguientes botones:

  • El botón ESC para regresar a la pantalla Tensión nominal

  • El botón de inicio para regresar al menú Inicio

8

Pulse una de las siguientes opciones en la pantalla de confirmación:

  • Pulse Y para confirmar y guardar el cambio de ajuste.

  • N para deshacer la edición.

Si la edición no se realiza de manera correcta, aparece un mensaje de error detectado. Pulse OK para confirmar el mensaje. Se mostrará el menú anterior.

Configuración de ajustes de protección

El procedimiento para configurar los ajustes de protección es conforme a UL489SE. Los ajustes nuevos se envían y se aplican en pasos distintos.

Validación de un mensaje emergente

Con cada evento de disparo o alarma se mostrará un mensaje emergente en la pantalla. El mensaje anulará la pantalla que se esté mostrando en esos momentos.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo manejar un mensaje de disparo emergente.

Paso

Acción

Pantalla

1

Aparece un mensaje de disparo emergente en la pantalla.

2

Pulse OK para consultar los detalles del disparo.

3

Si aparece una flecha hacia abajo en la parte inferior de la pantalla, púlsela para ver más detalles relativos al evento de disparo.

4

Tras tomar las medidas necesarias para resolver la causa del disparo, pulse OK para confirmar el contexto del disparo. Se muestra la pantalla Alarmas & historial.

5

Para salir de la pantalla Alarmas & historial pulse una de las siguientes opciones:

  • El botón ESC para regresar a la pantalla que se mostraba antes de que apareciese el mensaje emergente

  • El botón de inicio para regresar al menú Inicio

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.