Módulo digital de captura de forma de onda en evento de disparo
Presentación
La captura de la forma de onda en un evento de disparo Digital Module proporciona captura de la forma de onda corta y captura de la forma de onda larga.
Captura de forma de onda corta
La función de captura de forma de onda corta registra cinco ciclos de corrientes de fase y de neutro después de producirse un disparo en todas las funciones de protección estándar y en las funciones de protección opcional. El periodo de muestreo es de 512 μs. La función de captura de forma de onda corta registra cuatro ciclos antes y uno después del evento de disparo.
La función de captura de forma de onda corta registra el estado digital de los siguientes elementos:
-
Evento de DISPARO: activación de la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP)
-
SDE: contacto de señalización de defecto eléctrico
-
OPEN: interruptor automático en posición abierta
-
ZSI-out y ZSI-in: señales ZSI
Solo se puede realizar una captura de forma de onda corta por evento de disparo a la vez. Al generar una nueva captura de forma de onda corta se sustituye la anterior.
En el momento de la entrega, no hay ninguna captura de forma de onda corta disponible. Hay disponible una captura de forma de onda corta en evento de disparo después de que el interruptor automático se haya disparado a causa de cualquier función de protección estándar u opcional. Los disparos debidos a pruebas realizadas con el software EcoStruxure Power Commission no se registran.
La captura de forma de onda corta se almacena en memoria no volátil sin necesidad de una fuente de alimentación de 24 V CC externa.
La captura de forma de onda corta es un archivo COMTRADE (formato común para el intercambio de datos transitorios). Consulte la norma IEEE C37.111 o IEC 60255-24 estándar para obtener más información sobre el formato de archivo COMTRADE.
Captura de la forma de onda larga
La función de captura de la forma de onda larga registra 50 ciclos de corrientes de fase, corrientes del neutro y tensión de fase a neutro después de un disparo debido a cualquier función de protección estándar u opcional. El periodo de muestreo es de 625 μs. La función de captura de forma de onda larga registra 35 ciclos antes y 15 después del evento de disparo.
La captura de forma de onda larga registra el estado digital del evento de FUNCIONAMIENTO cuando transcurre la temporización asociada.
Hay tres capturas de forma de onda larga en eventos de disparo disponibles a la vez. Al generar una nueva captura de forma de onda larga se sustituye la más antigua.
En el momento de la entrega, no hay ninguna captura de forma de onda larga disponible. Hay disponible una captura de forma de onda larga en evento de disparo después de que el interruptor automático se haya disparado a causa de cualquier función de protección estándar u opcional. Los disparos debidos a pruebas realizadas con el software EcoStruxure Power Commission no se registran.
La función de captura de forma de onda larga requiere una fuente de alimentación de 24 V CC externa para almacenar la captura de forma de onda en la memoria no volátil.
La captura de forma de onda larga es un archivo COMTRADE (formato común para el intercambio de datos transitorios). Consulte la norma IEEE C37.111 o IEC 60255-24 estándar para obtener más información sobre el formato de archivo COMTRADE.
Requisitos previos
La captura de la forma de onda en el evento de disparo Digital Module es una opción de Digital Module, que puede comprarse e instalarse en una unidad de control MicroLogic X.
Los requisitos previos son:
-
La EcoStruxure Power Device debe estar instalada en un smartphone.
-
El smartphone debe estar conectado a la unidad de control MicroLogic X mediante Bluetooth o USB OTG.
-
La fecha y la hora de MicroLogic X deben estar actualizadas.
El Digital Module de captura de forma de onda en evento de disparo es compatible con:
-
Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC
-
Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL
-
La captura de la forma de onda corta está disponible con unidades de control MicroLogic X con una versión de firmware mayor o igual que 001.000.000.
-
La captura de la forma de onda larga está disponible con unidades de control MicroLogic X con una versión de firmware mayor o igual que 002.000.000.
Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.
Disponibilidad de los datos
La captura de forma de onda se muestra de las siguientes maneras:
-
En la pestaña EcoStruxure Power Device mediante Bluetooth o USB OTG
-
En el software EcoStruxure Power Commission
La captura de forma de onda se puede exportar como un archivo en formato COMTRADE mediante la EcoStruxure Power Device o el software EcoStruxure Power Commission para usarla con el software Schneider Electric de Wavewin-SE.
Los nombres de archivo de las capturas de forma de onda tienen los formatos siguientes:
-
Captura de forma de onda corta: wfctnnnn_MM_DD_AAA_HH_MM_SS
-
Captura de forma de onda larga: long_wfctnnnn_MM_DD_AAA_HH_MM_SS