DOCA0102ES-12

Definición de evento

Definición

Un evento es un cambio de estado de datos digitales o cualquier incidencia detectada por la unidad de control MicroLogic X, la interfaz Ethernet EIFE o los módulos IO.

Los eventos obtienen una marca de tiempo y se registran en el historial de eventos de cada módulo.

Los eventos se categorizan en función de un nivel de gravedad:

  • Alta: se requiere una acción correctiva urgente.

  • Media: hay que programar una acción correctiva.

  • Baja: solo como información.

Todos los eventos de gravedad alta y media generan una alarma y una pantalla emergente de notificación en la pantalla de la unidad de control MicroLogic X.

Los eventos de gravedad baja son eventos de tipo informativo. Se pueden consultar de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission.

  • Con EcoStruxure Power Device

Las alarmas y los disparos son eventos que requieren atención específica del usuario:

  • Un disparo es un evento de gravedad alta que se genera cuando se dispara el interruptor automático.

  • Una alarma es un evento con una gravedad media o alta.

La información de este capítulo es válida para los eventos que se detectan mediante la unidad de control MicroLogic X. Consulte los siguientes documentos en relación con los eventos que se detectan mediante la interfaz Ethernet EIFE o los módulos IO:

Eventos de mantenimiento

Los eventos de mantenimiento son eventos que tienen un impacto en el estado del interruptor automático. Los notifica el indicador LED de servicio, además de generar un evento de gravedad media o alta.

  • Indicador LED de servicio naranja: alarma de gravedad media detectada que requiere acción de mantenimiento no urgente.

  • Indicador LED de servicio rojo: alarma de gravedad alta detectada que requiere acción de mantenimiento inmediata.

Gestión de eventos mediante la unidad de control MicroLogic X

En el diagrama siguiente se ofrece una descripción general sobre cómo se gestionan los eventos mediante la unidad de control MicroLogic X.

Marcas de tiempo de eventos

Cada evento lleva una marca de hora con la fecha y la hora del MicroLogic Xreloj interno de .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.