Supervisión del perfil de carga
Presentación
Cuatro contadores de perfiles de carga informan del número de horas durante las cuales la unidad de control MicroLogic X ha medido la corriente que fluye a través del interruptor automático, en las siguientes relaciones de rango In:
-
Número de horas con corriente medida entre el 0 y el 49 % de la intensidad asignada In
-
Número de horas con corriente medida entre el 50 y el 79 % de la intensidad asignada In
-
Número de horas con corriente medida entre el 80 y el 89 % de la intensidad asignada In
-
Número de horas con corriente medida al 90 % de la intensidad asignada In o más
Disponibilidad de los datos
Se puede acceder a los datos de supervisión del perfil de carga tal como se muestra a continuación:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG
-
En la pantalla FDM128.
-
En la pantalla FDM121.
-
En un controlador remoto a través de la red de comunicación.