Menú Alarmas & historial
Descripción
El menú contiene los siguientes submenús:
|
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
Descripción de la función |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Muestra eventos de gravedad media y alta de tipo Entrada/Salida después de que se produzca la alarma y antes de la finalización. El número n indica el número de alarmas activas o retenidas. Los disparos no se muestran. |
|
|
Muestra el historial de disparos, con la fecha y la hora en que se produjo el disparo. |
||
|
|
Muestra el historial de eventos de gravedad media y alta, con la fecha y la hora para el siguiente tipo de eventos:
Los disparos no se muestran en este historial. |
Pantalla de alarmas
Una pantalla de alarma para una alarma activa contiene la siguiente información:
Título de la pantalla: Alarma
Descripción: hasta tres líneas de texto con descripción de la naturaleza de la alarma (evento de gravedad media o alta).
Código de evento
Estado del evento: Aparición
La fecha y hora en las que se produjo la alarma.
Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo en la parte inferior de la pantalla para navegar entre las pantallas de la alarma activa.
Pantallas de historial de disparos
Una pantalla de historial de disparos contiene la siguiente información:
Título de la pantalla: Hist. disparos
Descripción: hasta tres líneas de texto con descripción de la naturaleza del disparo (evento de gravedad alta).
Código de evento
Estado del evento: Aparición
La fecha y hora en las que se produjo el evento.
Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo en la parte inferior de la pantalla para navegar entre las pantallas de historial de disparos.
Pantallas de historial de alarmas
Una pantalla de historial de alarmas contiene la siguiente información:
Título de la pantalla: Historial de alarmas
Descripción: hasta tres líneas de texto con descripción de la naturaleza de la alarma (evento de gravedad media o alta).
Código de evento
Estado del evento:
-
Completado: para eventos de tipo Entrada/Salida.
-
Aparición: para eventos de tipo impulso.
La fecha y hora en que finalizó o se produjo el evento.
Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo en la parte inferior de la pantalla para navegar entre las pantallas de historial de alarmas.