DOCA0102ES-12

Alarma de defecto a tierra (ANSI 51N/51G)

Presentación

Las funciones de alarma de defecto a tierra y alarma de diferencial funcionan como protecciones de defecto a tierra y diferencial, utilizando los mismos sensores. Son independientes de estas protecciones y tienen sus propios ajustes.

La alarma de defecto a tierra se basa en la suma de la corriente en las fases y el neutro o en la señal proporcionada por un sensor externo, un transformador de corriente del neutro externo (ENCT) o un transformador de corriente para Source Ground Return (SGR) por medio del módulo MDGF.

La función de alarma de diferencial es una alarma de corriente residual basada en la corriente medida por un trafo rectangular que engloba las tres fases o las tres fases y el neutro.

Requisitos previos

La función de alarma de defecto a tierra está disponible cuando el módulo digital de alarma de defecto a tierra ANSI 51N/51G se adquiere y se instala en la unidad de control MicroLogic.

La función de alarma de defecto a tierra se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

La función de alarma de defecto a tierra es compatible con:

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware superior o igual a la 002.000.002. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.

Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.

NOTA: Cuando se instala en una unidad de control MicroLogic 7.0 X, el módulo digital de alarma de defecto a tierra ANSI 51N/51G activa la alarma de diferencial.

Se pueden utilizar sensores externos:

  • Transformador externo de corriente de neutro (ENCT): medición de la corriente en el neutro. Para obtener información acerca de la instalación de ENCT, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NHA14388.

  • Protección Source Ground Return (SGR): incluye protección de defecto a tierra y un sensor SGR instalado alrededor de la conexión del neutro del transformador a tierra. Para obtener información acerca de la instalación del sensor SGR, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NHA92405.

  • Trafo rectangular externo: medición de la corriente residual. Para obtener información acerca de la instalación del sensor rectangular externo, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE35468.

Principio de funcionamiento

La alarma de defecto a tierra funciona de la misma manera que la protección de defecto a tierra, con la excepción de que se genera una alarma en lugar de un disparo.

Ajuste de la función

Los ajustes del defecto de falla a tierra para MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, y 6.0 X son:

  • Modo de alarma Ig: activa o desactiva la alarma de defecto a tierra

  • Alarma Ig: umbral de alarma de defecto a tierra

  • Alarma tg: temporización de alarma de defecto a tierra

Los ajustes de alarma de diferencial para MicroLogic 7.0 X para la norma IEC son los siguientes:

  • Modo de alarma IΔn: activa o desactiva la alarma de diferencial

  • Alarma IΔn: umbral de alarma de diferencial

  • Alarma Δt: retardo de tiempo de alarma de diferencial

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

La función de configuración dual no se aplica a la función de alarma de defecto a tierra. Cuando está activada la función de configuración dual, los ajustes de la alarma contra defecto a tierra son los mismos cuando están activados los ajustes del conjunto A o el conjunto B.

Ajustes de funciones

Ajustes de la alarma de defecto a tierra en MicroLogic 2.0 X, 5.0 X y 6.0 X norma IEC:

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Precisión

Modo de alarma Ig

ENCENDIDO/APAGADO

Apagado

Alarma Ig

A

0,2-1 x In

1

0,2 x In

±10%

Alarma tg

s

1–10

0,1

1

±500 ms

Ajustes de la alarma de defecto a tierra en MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X UL standard:

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Precisión

Modo de alarma Ig

ENCENDIDO/APAGADO

Apagado

Alarma Ig

A

120-1.200

1

120

±10%

Alarma tg

s

1–10

0,1

1

±500 ms

Ajustes de alarma de diferencial en MicroLogic 7.0 X para la norma IEC

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Precisión

Modo de alarma IΔn

ENCENDIDO/APAGADO

Apagado

Alarma IΔn

A

0,5-22

0,1

0,5

Cumple con IEC 60947-2 Anexo B

Alarma Δt

s

1–10

0,1

1

±2%

NOTA: Para diferenciar entre la alarma de diferencial y el defecto de diferencial, se recomienda establecer el umbral de alarma de diferencial por debajo del 75 % del umbral de defecto de diferencial.

Eventos predefinidos

La función genera el siguiente evento predefinido para las unidades de control MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x050C (1292)

Alarma Ig

Protección

Media

El evento de alarma Ig no se genera cuando el modo de alarma Ig está desactivado.

La función genera el siguiente evento predefinido para las unidades de control MicroLogic 7.0 X :

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x050D (1293)

Alarma IΔn

Protección

Media

El evento de alarma IΔn no se genera cuando el modo de alarma IΔn está desactivado.

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x050C (1292)

Alarma Ig

Compruebe el aislamiento entre la fase o el neutro y la tierra.

0x050D (1293)

Alarma IΔn

Compruebe el aislamiento entre fase/neutro y tierra.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.