DOCA0102ES-12

Conexión USB On-The-Go (OTG)

Descripción

Si utiliza una conexión USB OTG, puede acceder a la unidad de control MicroLogic X desde un smartphone que tenga la EcoStruxure Power Device instalada. Esta aplicación ofrece una interfaz orientada a tareas con la unidad de control.

Requisitos previos para usar una conexión USB OTG

Los requisitos previos para establecer una conexión USB OTG son los siguientes:

  • Debe tener un smartphone que tenga la EcoStruxure Power Device instalada.

  • El smartphone debe admitir Android 4.4 o iOS 9 o superior.

  • Para conectar el cable directamente al puerto mini-USB de la unidad de control, debe tener acceso físico a la unidad de control MicroLogic X.

  • Debe tener un adaptador USB OTG (no suministrado) y un cable USB tipo A para conectar el puerto USB del smartphone al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X.

    El cable USB tipo A debe cumplir una de las siguientes condiciones:

    • L ≤ 1 m, diámetro mínimo AWG 26/28

    • L ≤ 2 m, diámetro mínimo AWG 24 (por ejemplo: Molex Ref 88732-8902)

Conexión de un smartphone con EcoStruxure Power Device al puerto mini-USB

Siga los pasos que se indican a continuación para conectarse a la unidad de control MicroLogic X a través del puerto mini-USB.

Paso

Acción

1

Conecte el smartphone al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X con un adaptador USB OTG y un cable USB tipo A.

El smartphone proporcionará alimentación a la unidad de control MicroLogic X si es necesario.

2

Inicie la EcoStruxure Power Device en el smartphone.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Suceso

Historial

Gravedad

0x1301 (4865)

Conexión en puerto USB

Comunicación

Baja

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.