DOCA0102ES-12

Medición de energía

Presentación

La unidad de control calcula los diferentes tipos de energía mediante medidores de energía y proporciona los valores de:

  • La energía activa total Ep, la energía activa entregada (en la carga) Ep y la energía activa recibida (de la carga) Ep

  • La energía reactiva total Eq, la energía reactiva entregada (en la carga) Eq y la energía reactiva recibida (de la carga) Eq

  • La energía aparente total Es

Los valores de energía se calculan cada segundo y se muestran en forma de consumo horario. Los valores se almacenan en memoria no volátil cada segundo.

Hay disponibles dos tipos de contador para cada medidor de energía: uno que se puede restablecer y otro que no se puede restablecer.

NOTA: Para realizar una medición fiable de la energía con el rango de corriente, la unidad de control debe alimentarse con un módulo VPS o una fuente de alimentación externa de 24 V CC.
NOTA: Las energías por fase están disponibles como opción. Se calculan mediante los mismos principios que las energías totales.

Principio del cálculo de las energías

La energía, por definición, es la integración de la potencia en tiempo real durante un periodo T. El periodo de integración T dura varios ciclos que equivalen a la frecuencia nominal.

Medidores de energía parcial

Un medidor de energía parcial recibida y otro de energía parcial entregada calculan la energía acumulada para cada tipo de energía, ya sea activa o reactiva, con aumentos a cada segundo:

  • Eentregada(t) = Eentregada(t - 1) + (Gentregada(t))/3600, donde Gentregada = Ptot o Qtot > 0

  • La energía recibida siempre se cuenta negativamente.

    Erecibida(t) = Erecibida(t - 1) + (|Grecibida(t)|)/3600, donde Grecibida = Ptot o Qtot < 0

Hay disponibles dos tipos de contador para cada medidor de energía total y parcial: uno que se puede restablecer y otro que no se puede restablecer.

Medidores de energía

A partir de los medidores de energía parcial y para cada tipo de energía, ya sea activa o reactiva, un medidor de energía proporciona una de las siguientes medidas cada segundo:

  • La energía absoluta, mediante la suma de la energía recibida y la entregada. El modo de acumulación de energía es absoluto.

  • La energía con signo, mediante la distinción entre energía recibida y entregada. El modo de acumulación de energía es con signo.

La energía aparente Es siempre se cuenta como positiva.

Selección del cálculo de energía

La información que se busca es la que determina el cálculo que se seleccionará:

  • El valor absoluto de la energía que ha cruzado los polos de un interruptor automático o los cables de un equipo eléctrico es relevante de cara al mantenimiento de la instalación.

  • Los valores con signo de la energía entregada y recibida son necesarios para calcular el coste económico de un equipo.

De forma predeterminada se configura el modo de acumulación de energía absoluta.

Seleccione el modo de cálculo de la energía mediante uno de los siguientes métodos:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en las pantallas Inicio > Configuración > Medidas > Cálc. E

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Restablecimiento de medidores de energía

Los medidores de energía pueden restablecerse de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en las pantallas Inicio > Medidas > Energía > Reini. contad.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device.

  • Escribiendo un comando de reinicio mediante la red de comunicación (protegido con contraseña)

  • En las páginas web IFE/EIFE

Todos los medidores de energía reiniciables se han reiniciado.

Al reiniciar los medidores de energía se genera el siguiente evento:

Código

Mensaje de usuario

Historial

Gravedad

0x0F18 (3864)

Restablecer contadores energía

Medición

Baja

Preajuste de medidores de energía

Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña) se pueden predefinir por separado todos los contadores de energía reiniciables.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.