DOCA0102ES-12

Unidad de control MicroLogic X: Fecha y hora

Presentación

La fecha y la hora del MicroLogic X se usan para marcar la hora en eventos con el objetivo de proporcionar un orden cronológico.

La fecha y la hora de la unidad de control MicroLogic X y del resto de los módulos ULP (interfaz IFE, EIFE o IFM, módulo IO, pantalla FDM121) de la unidad funcional inteligente (IMU) están sincronizadas. Al configurar la fecha y la hora de un módulo se configurará la fecha y la hora de todos los módulos de la IMU.

NOTA: La fecha y la hora de MicroLogic X y de otros módulos ULP se reinician automáticamente con el valor predeterminado de fecha (01 Ene 2000) cuando se extrae la batería interna de la unidad de control MicroLogic X y la unidad de control no tiene ninguna otra fuente de alimentación.

Configuración manual de fecha y hora

La fecha y la hora de MicroLogic X se pueden ajustar manualmente:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Configuración > General > Fecha y hora. El primer componente de la fecha es el día (dd) y el segundo es el mes (mm).

  • Con el software EcoStruxure Power Commission:

    • Mediante configuración manual

    • Mediante sincronización iniciada por el usuario con la fecha y la hora del PC que tenga instalado el software EcoStruxure Power Commission

  • Con EcoStruxure Power Device:

    • Mediante configuración manual

    • Mediante sincronización iniciada por el usuario con la fecha y hora del smartphone en el que se ejecuta la aplicación

  • Con un navegador web conectado a la página web de IFE o de EIFE

  • A través de la pantalla FDM121

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Sincronización de la fecha y la hora

La fecha y la hora de MicroLogic X se pueden actualizar automáticamente:

  • Con la interfaz Ethernet IFE o EIFE en las condiciones siguientes:

    • La interfaz Ethernet está configurada en modo SNTP

    • La interfaz Ethernet recibe una solicitud de actualización de fecha y hora del servidor SNTP

    NOTA: Si la unidad de control MicroLogic X está conectada a una interfaz Ethernet configurada en modo SNTP, la actualización manual de la fecha y la hora de MicroLogic X es posible, pero se sustituyen inmediatamente por la fecha y la hora de la interfaz Ethernet.
  • Con la interfaz Modbus-SL IFM recibiendo una solicitud de actualización de fecha y hora del servidor SNTP

Eventos predefinidos

Cuando se introducen la fecha y la hora manualmente, se genera el siguiente evento:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1107 (4359)

Fecha y hora configuradas

Configuración

Baja

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1107 (4359)

Fecha y hora configuradas

Compruebe la fecha y la hora mostradas en la pantalla de la unidad de control.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.