DOCA0006ZH-08

已交付的电能(输入)/已接收的电能(输出)

测量仪根据真实功率 (P) 流的方向来解释流出电能(输入)或流入电能(输出)。

已交付的电能(输入)表示正有功功率流 (+P),已接收的电能(输出)表示负有功功率 (-P)。

象限

真实 (P) 功率流

已交付的电能(输入)或已接收的电能(输出)

象限 1

正向 (+)

已交付电能(输入)

象限 2

负向 (-)

已接收电能(输出)

象限 3

负向 (-)

已接收电能(输出)

象限4

正向 (+)

已交付电能(输入)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.