DOCA0006FR-08

Valeur moyenne

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

Calcul de valeur moyenne (global)

0x0E74

3701

R/WC

R/WC

1

UInt16

Méthode de calcul de la valeur moyenne :

  • 1 = Intervalle glissant temporisé
  • 2 = Intervalle fixe temporisé

0x0E75

3702

R/WC

R/WC

1

UInt16

Minute

Durée de l’intervalle de calcul de la valeur moyenne

0x0E79

3706

R

R

4

DATETIME

Date et heure de réinitialisation du maximum de valeur moyenne

Valeurs moyennes de puissance/courant

0x0EB5

3766

R

R

2

Float32

kW

Valeur moyenne de puissance active présente

0x0EB9

3770

R

R

2

Float32

kW

Maximum de valeur moyenne de puissance active

0x0EBB

3772

R

R

4

DATETIME

Date/Heure du maximum de valeur moyenne de puissance active

0x0EC5

3782

R

R

2

Float32

kVAR

Valeur moyenne de puissance réactive présente

0x0EC9

3786

R

R

2

Float32

kVAR

Maximum de valeur moyenne de puissance réactive

0x0ECB

3788

R

R

4

DATETIME

Date/Heure du maximum de valeur moyenne de puissance réactive

0x0ED5

3798

R

R

2

Float32

kVA

Valeur moyenne de puissance apparente présente

0x0ED9

3802

R

R

2

Float32

kVA

Maximum de valeur moyenne de puissance apparente

0x0EDB

3804

R

R

4

DATETIME

Date/Heure du maximum de valeur moyenne de puissance apparente

0x0EE5

3814

R

R

2

Float32

A

Valeur moyenne présente courant I1

0x0EE9

3818

R

R

2

Float32

A

Maximum de valeur moyenne de courant I1

0x0EEB

3820

R

R

4

DATETIME

Date/Heure du maximum de valeur moyenne, courant I1

0x0EF5

3830

R

R

2

Float32

A

Valeur moyenne présente courant I2

0x0EF9

3834

R

R

2

Float32

A

Maximum de valeur moyenne de courant I2

0x0EFB

3836

R

R

4

DATETIME

Date/Heure du maximum de valeur moyenne, courant I2

0x0F05

3846

R

R

2

Float32

A

Valeur moyenne présente, courant I3

0x0F09

3850

R

R

2

Float32

A

Maximum de valeur moyenne de courant I3

0x0F0B

3852

R

R

4

DATETIME

Date/Heure du maximum de valeur moyenne, courant I3

0x0F15

3862

R

R

2

Float32

A

Valeur moyenne présente, courant In

0x0F19

3866

R

R

2

Float32

A

Maximum de valeur moyenne, courant In

0x0F1B

3868

R

R

4

DATETIME

Date/heure du maximum de valeur moyenne, courant In

0x0F25

3878

R

R

2

Float32

A

Valeur moyenne présente, courant moyenné

0x0F29

3882

R

R

2

Float32

A

Maximum de valeur moyenne de courant moyennée

0x0F2B

3884

R

R

4

DATETIME

Date/heure du maximum de valeur moyenne, courant moyenné

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.