DOCA0157FR-09

Fonctionnalités de sécurité

Fonctions de sécurité

Des fonctions de sécurité ont été intégrées dans la passerelle PowerTag Link pour que la passerelle PowerTag Link fonctionne correctement.

Les principales fonctions sont les suivantes :

  • Gestion des comptes utilisateur

  • Contrôles d'authentification et d'autorisation des utilisateurs lorsqu'ils accèdent aux ressources du produit à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC) ou des pages Web

  • Communications sécurisées entre la passerelle PowerTag Link et ses capteurs et appareils sans fil associés (prenant en charge la confidentialité et l'intégrité)

  • Paramètres et services de sécurité configurables

  • Mécanisme de mise à jour du firmware

Ces fonctions de sécurité protègent contre les menaces potentielles susceptibles d'altérer le fonctionnement du produit (disponibilité), de modifier des informations (intégrité) ou de divulguer des informations confidentielles (confidentialité).

Ces fonctions de sécurité sont conçues pour minimiser les menaces liées à l'utilisation de la passerelle PowerTag Link dans un environnement de technologie opérationnelle.

Cependant, leur efficacité dépend de l'adoption et de l'application :

Protocoles pris en charge

La passerelle PowerTag Link prend en charge les protocoles suivants :

  • HTTPS pour la configuration via les outils de configuration et les pages Web intégrées

  • Modbus TCP pour les communications avec d'autres appareils de technologie opérationnelle

  • DHCP pour l'adressage IP du réseau

  • DNS pour la résolution du nom de réseau

  • SNTP pour la synchronisation horaire

  • DPWS pour la détection du réseau

  • SMTPS pour l'envoi d'e-mails

  • Communications sans fil sur la bande ISM de radiofréquence  2,4 GHz

Risques potentiels et contrôles de compensation

Zone

Problème

Risque

Contrôles de compensation

Comptes utilisateur

Les utilisateurs malveillants exploitent souvent les paramètres par défaut des comptes.

Si vous ne modifiez pas le mot de passe par défaut, vous vous exposez à des intrusions.

Modifiez le mot de passe par défaut pour réduire le risque d'accès non autorisé.

Les identifiants d'utilisateur sont stockés de manière chiffrée dans l'appareil.

Si un utilisateur malveillant a réussi à accéder à votre appareil, il peut récupérer vos identifiants sur le support de stockage.

Stockez les appareils inutilisés dans un local à accès contrôlé ou sous surveillance.

Protocoles sécurisés

Modbus et certains protocoles informatiques (SNTP, DHCP, DNS, SNTP et DPWS) ne sont pas sécurisés.

Ils ne permettent pas à l'appareil d'envoyer des données chiffrées.

Un utilisateur malveillant qui réussit à accéder à votre réseau peut intercepter vos communications.

Pour transmettre des données sur un réseau interne, segmentez physiquement ou logiquement ce réseau.

Pour transmettre des données sur un réseau externe, chiffrez les transmissions du protocole sur toutes les connexions externes à l'aide d'un tunnel chiffré, d'un TLS ou d'une solution similaire.

HTTP n'est pas sécurisé.

Un utilisateur malveillant qui réussit à accéder à votre réseau peut compromettre la sécurité de votre réseau local.

Configurez les paramètres de protocole Web suivants :

  • HTTPS

  • HTTPS avec redirection HTTP.

Communication radio sans fil

Pendant la période d'appariement, des appareils radio non autorisés peuvent tenter de s'intégrer au réseau.

Un appareil suspect qui réussit à accéder à votre réseau peut écouter la communication de votre réseau sans fil ou créer un refus de service.

Réduisez la période de mise en service pour limiter votre exposition.

Une fois l'appariement effectué, consultez la liste des appareils dans la configuration de la passerelle PowerTag Link et vérifiez qu'elle ne contient aucun appareil inattendu ou suspect.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?