DOCA0157FR-09

Présentation générale

Les sections suivantes décrivent les registres Modbus de la passerelle PowerTag Link et les registres Modbus des appareils sans fil qui lui sont connectés. Ces registres fournissent des informations qui peuvent être lues, telles que des mesures électriques et des informations de surveillance.

Les registres Modbus sont présentés dans les tableaux par type d’appareil, comme suit :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?