DOCA0157FR-09

Micrologiciel signé

Le micrologiciel conçu pour la passerelle PowerTag Link est signé à l’aide de l’infrastructure de clé publique Schneider Electric (Schneider Electric PKI). Les signatures numériques sont authentifiées à l’aide du certificat public présent dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Lorsque le micrologiciel est téléchargé sur la passerelle PowerTag Link via le logiciel EcoStruxure Power Commission, la passerelle PowerTag Link en vérifie automatiquement la signature numérique. Cette vérification s’effectue à l’aide du certificat public stocké dans la passerelle PowerTag Link.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?