DOCA0157FR-09

Sous-tension (80 %)

Cette alarme se déclenche lorsqu'une tension phase-neutre ou une tension entre phases est inférieure au seuil de 80 % de la valeur nominale. Elle disparaît automatiquement lorsque la tension reste supérieure à 88 % de la valeur nominale (application d'une hystérèse de 10 %).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?