DOCA0157FR-09

Diagnostic de communication

Appareils détectés sans fil – 100 appareils

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur incorrecte

Svd

Code de fonction

Appareils applicables

Description

0x9C40

40001

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Validité de l'état de communication d'alarme  du 1st appareil (registre 40002)

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x9C41

40002

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Etat de communication entre la passerelle PowerTag Link et le 1st appareil

  • 0 = perte de la communication

  • 1 = communication OK

0x9C42

40003

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Validité de l'état de communication d'alarme  du 2nd appareil (registre 40004)

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x9C43

40004

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Etat de communication entre la passerelle PowerTag Link et le 2nd appareil

  • 0 = perte de la communication

  • 1 = communication OK

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x9D06

40199

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Validité de l'état de communication d'alarme  du 100th appareil (registre 40200)

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x9D07

40200

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Etat de communication entre la passerelle PowerTag Link et le 100th appareil

  • 0 = perte de la communication

  • 1 = communication OK

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?