DOCA0157FR-09

Surtension (120 %)

Cette alarme se déclenche lorsqu'une tension phase-neutre ou une tension entre phases dépasse le seuil de 120 % de la valeur nominale. Elle disparaît automatiquement lorsque la tension reste inférieure à 108 % de la valeur nominale (application d'une hystérèse de 10 %).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?