DOCA0157FR-09

Présentation générale

La mise en service d'une passerelle PowerTag Link s'effectue avec :

  • le logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC). Consultez l'Aide en ligne de EcoStruxure Power Commission.

  • les pages Web PowerTag Link. Les pages Web permettent de configurer de façon autonome les appareils raccordés ou appariés à la passerelle PowerTag Link.

NOTE:
  • Avant de mettre en service la passerelle PowerTag Link, vous devez mettre à niveau le firmware de la passerelle PowerTag Link.

  • La mise à niveau du firmware de la passerelle PowerTag Link ne s'effectue que dans le logiciel EcoStruxure Power Commission (consultez l’Aide en ligne de EcoStruxure Power Commission).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?