DOCA0157FR-09

Données environnementales

Ambiantes

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur incorrecte

Svd

Code de fonction

Appareils applicables

Description

0x7530

30001

2

R

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Température du 1st appareil

0x7532

30003

2

R

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Température du 2nd appareil

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x75F6

30199

2

R

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Température du 100th appareil

0x75F8

30201

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Humidité relative du 1st  appareil

0x75FA

30203

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Humidité relative du 2nd  appareil

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x76BE

30399

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Humidité relative du 100th appareil

0x76C0

30401

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Qualité de l'air : pré-alarme du 1st appareil

0x76C2

30403

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Qualité de l'air : pré-alarme du 2nd appareil

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x7786

30599

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Qualité de l'air : pré-alarme du 100th appareil

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?