Identification du tableau de synthèse
Registre d’identification et d’état
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0001 |
2 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
9120 |
O |
03, 100-4 |
– |
Identifiant produit du tableau de synthèse |
|
0x0002 |
3 |
16 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Nom du fabricant : Schneider Electric |
|
0x0012 |
19 |
16 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Référence commerciale de la passerelle |
|
0x0022 |
35 |
8 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Gamme de produits de la passerelle |
|
0x002A |
43 |
8 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Modèle de produit |
|
0x0032 |
51 |
10 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Nom de l'actif |
|
0x003C |
61 |
17 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
URL de fournisseur par défaut : https://www.se.com |
|
0x004D |
78 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Données de passerelle
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x004E |
79 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
– |
Identifiant produit de la passerelle |
|
0x004F |
80 |
16 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Code produit/référence commerciale de la passerelle |
|
0x005F |
96 |
6 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Version du firmware de la passerelle |
|
0x0065 |
102 |
10 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Numéro de série de la passerelle |
|
0x006F |
112 |
8 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
– |
Modèle de produit de la passerelle |