Données d'entrée et de sortie
Données d'entrée
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0xAFC8 |
45001 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Position du disjoncteur de l'entrée numérique 1 du 1st appareil |
|
0xAFC9 |
45002 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Position du disjoncteur de l'entrée numérique 1 du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0xB02B |
45100 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Position du disjoncteur de l'entrée numérique 1 du 100th appareil |
|
0xB02C |
45101 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Indicateur de déclenchement de l'entrée numérique 1 du 1st appareil |
|
0xB02D |
45102 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Indicateur de déclenchement de l'entrée numérique 1 du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0xB08F |
45200 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Indicateur de déclenchement de l'entrée numérique 1 du 100th appareil |
|
0xB090 |
45201 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Etat de l'entrée numérique 1 du 1st appareil |
|
0xB091 |
45202 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Etat de l'entrée numérique 1 du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0xB0F3 |
45300 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Etat de l'entrée numérique 1 du 100th appareil |
|
0xB0F4 |
45301 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Position du disjoncteur de l'entrée numérique 2 du 1st appareil |
|
0xB0F5 |
45302 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Position du disjoncteur de l'entrée numérique 2 du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0xB157 |
45400 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Position du disjoncteur de l'entrée numérique 2 du 100th appareil |
|
0xB158 |
45401 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Indicateur de déclenchement de l'entrée numérique 2 du 1st appareil |
|
0xB159 |
45402 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Indicateur de déclenchement de l'entrée numérique 2 du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0xB1BB |
45500 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Indicateur de déclenchement de l'entrée numérique 2 du 100th appareil |
|
0xB1BC |
45501 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Etat de l'entrée numérique 2 du 1st appareil |
|
0xB1BD |
45502 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Etat de l'entrée numérique 2 du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0xB21F |
45600 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
2DI |
Etat de l'entrée numérique 2 du 100th appareil |
Données de sortie
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0xB220 |
45601 |
1 |
RW |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
IO |
Contrôle de la sortie numérique 1 du 1st appareil |
|
0xB221 |
45602 |
1 |
RW |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
IO |
Contrôle de la sortie numérique 1 du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0xB283 |
45700 |
1 |
RW |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
IO |
Contrôle de la sortie numérique 1 du 100th appareil |
|
0xB284 |
45701 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
IO |
Etat de la sortie numérique 1 du 1st appareil |
|
0xB285 |
45702 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
IO |
Etat de la sortie numérique 1 du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0xB2E7 |
45800 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
IO |
Etat de la sortie numérique 1 du 100th appareil |