DOCA0157FR-09

Page Comptes utilisateur

L'option Gestion des utilisateurs permet de gérer les profils utilisateur. La page Comptes utilisateur affiche les comptes utilisateur existants. Cette page permet d'ajouter un nouveau compte utilisateur et de modifier le mot de passe du compte utilisateur existant.

NOTE: L'adresse e-mail associée à chaque utilisateur déclaré est importante, car elle permet d'envoyer un e-mail lors de la survenue d'une alarme.

Le tableau suivant indique les trois types de comptes utilisateur pris en charge par la passerelle PowerTag Link et leurs droits d’accès :

Comptes utilisateur

Accès

Administrateur

Accès à toutes les informations et modification des paramètres dans le menu Paramètres

Opérateur

Accès aux pages Surveillance des appareils connectés et au menu Diagnostic

Invité

Accès limité aux pages Surveillance

Le premier niveau d'accès à la page Web par défaut comprend un compte Administrateur et un compte Invité. Le nombre de comptes utilisateur est limité à 5. Toutes les combinaisons de comptes Administrateur, Opérateur et Invité sont possibles. Cependant, il doit toujours y avoir un compte Administrateur qui ne doit jamais être supprimé.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut à la première utilisation, afin d'empêcher tout accès non autorisé aux réglages, contrôles et informations des appareils.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  • Compte Administrateur par défaut : nom d'utilisateur admin et mot de passe admin

  • Compte Invité par défaut : nom d'utilisateur admin et mot de passe admin

Pour créer d'autres comptes, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Affichez la page Web PowerTag Link dans le navigateur Web.

2

Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3

Cliquez sur Paramètres > Gestion des utilisateurs > Comptes utilisateur.

Pour ajouter un nouveau profil utilisateur, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Cliquez sur Ajouter utilisateur.

2

Entrez les informations d'authentification dans les zones Nom d'utilisateur et Mot de passe.

3

Sélectionnez le type d'utilisateur dans la liste Rôle.

4

Entrez l'adresse électronique de l'utilisateur dans la zone E-mail.

5

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

Le Nom d'utilisateur et le Mot de passe doivent respecter les critères suivants :

  • Le Nom d'utilisateur doit contenir au moins 4 caractères.

  • Le Nom d'utilisateur ne doit pas dépasser 16 caractères.

  • Le Mot de passe doit contenir au moins 8 caractères dont un caractère spécial, un chiffre et une lettre majuscule.

  • Le Mot de passe ne doit pas dépasser 16 caractères.

Pour modifier les détails concernant un profil utilisateur, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Sélectionnez le compte utilisateur dans la liste Comptes utilisateur et cliquez sur l'icône de modification.

2

Sélectionnez le type d'utilisateur dans la liste Rôle.

3

Modifiez le Mot de passe associé au compte utilisateur sélectionné, si nécessaire.

4

Entrez l'adresse électronique de l'utilisateur dans la zone E-mail.

5

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

Cliquez sur l'icône de suppression pour supprimer le profil utilisateur de la page Web. Il est impossible de supprimer le profil utilisateur associé au compte admin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?