DOCA0157FR-09

Tableau Sortie des alarmes

Sortie des alarmes

Description de l'alarme

Appareil sans fil

Sortie d’alarme

Capteurs PowerTag Energy

Modules de contrôle PowerTag

Capteur HeatTag

Registre Modbus

Notifications par e-mail

 

Afficheur PowerTag Link

Générique

Spécifique

Perte de communication

ü

ü

ü

ü

ü

   

Perte de tension

ü

   

ü

ü

 

ü

Surintensité en cas de perte de tension

ü

   

ü

ü

 

ü

80 % du courant nominal

ü

     

ü

   

50% du courant nominal

ü

     

ü

   

45% du courant nominal

ü

   

ü

     

Zéro courant

ü

   

ü

     

Sous-tension (80 %)

ü

   

ü

     

Surtension (120 %)

ü

   

ü

     

Énergie active partielle fournie

ü

       

ü

 

Énergie active partielle reçue

ü

       

ü

 

Courant I

ü

       

ü

 

Tension phase-neutre

ü

       

ü

 

Tension phase-phase

ü

       

ü

 

Puissance active totale

ü

       

ü

 

Puissance active de phase

ü

       

ü

 

Facteur de puissance

ü

       

ü

 

Compteur fonctionnement charge

ü

       

ü

 

Commutateur d'entrée numérique

 

ü

     

ü

ü(1)

Température 

   

ü

   

ü

ü(1)

Humidité relative 

   

ü

   

ü

ü(1)

Alarme HeatTag

   

ü

ü

     

Maintenance préventive sur appareil

   

ü

ü

     

Remplacement d'appareil

   

ü

ü

     
(1) L’alarme n’apparaît sur l’afficheur PowerTag Link que si elle est configurée dans la passerelle PowerTag Link.
NOTE: Il est possible de créer jusqu'à 25 notifications par e-mail spécifiques. Ces notifications sont envoyées selon les mesures et l’analyse de l’état. Par exemple, déclenchement d'alarme pour module PowerTag Control 2DI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?