DOCA0157FR-09

Mise hors service

  • Si le certificat a été fourni par un utilisateur, il est recommandé de le supprimer du produit pour s'assurer que ce certificat et les clés de chiffrement associées ne figurent plus dans la mémoire du produit.

  • Il est impossible de supprimer manuellement le certificat auto-signé interne. Pour le supprimer, vous devez rétablir la configuration d'usine. Dans tous les cas, il est recommandé de restaurer la configuration d'usine pour que les identifiants et les éléments de chiffrement (y compris les certificats) soient supprimés du produit.

  • Pendant la restauration de la configuration d'usine, un nouveau certificat est regénéré automatiquement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?