DOCA0157FR-09

Mise à niveau du firmware

La mise à niveau du firmware de la passerelle PowerTag Link n'est possible qu'avec le logiciel EcoStruxure Power Commission .

Pour plus d’informations sur la mise à jour du firmware de la passerelle PowerTag Link, consultez le document DOCA0180FR Passerelles PowerTag Link/PowerTag Link – Note de mise à jour.

NOTE: Pendant la mise à niveau du firmware, la communication Modbus TCP et la communication sans fil sont interrompues.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?