DOCA0157FR-09

Recommandation de sécurité pour la mise hors service de la passerelle PowerTag Link

Le produit est configuré avec des informations sensibles telles que les identifiants et mots de passe des comptes utilisateur, et les clés de chiffrement.

Lors de la mise au rebut du produit, il est impératif d'effectuer une réinitialisation de niveau 2 (consultez la section Bouton de réinitialisation) pour éviter toute divulgation ou réutilisation d'informations sensibles ou confidentielles.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?