DOCA0157FR-09

Format des tables Modbus et types de données

Format des tables

Les tables de registres se composent des colonnes suivantes :

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Code de fonction

Appareils applicables

Description

Désignation

Description

Adresse

Adresse de registre de 16 bits au format hexadécimal. L'adresse correspond aux données utilisées dans la trame Modbus.

Registre

Numéro de registre de 16 bits au format décimal. Registre = Adresse + 1

Nb

Nombre de registres de 16 bits qui ont besoin d'être lus/écrits pour accéder à l'information complète.

R/RW

Registre en lecture seule (R/RW) ou en lecture-écriture (RW).

X

Facteur d'échelle :

  • L’échelle 1 signifie que la valeur du registre est celle attendue avec l’unité indiquée.

  • Une échelle de 10 signifie que le registre contient la valeur multipliée par 10. La valeur réelle est donc la valeur du registre divisée par 10.

  • Une échelle de 0,1 signifie que le registre contient la valeur multipliée par 0,1. La valeur réelle est donc la valeur du registre multipliée par 10.

Unité

Unité de mesure :

  • «  » : pas d'unité correspondant à la grandeur exprimée.

  • « h » : heures.

  • « D » : l'unité dépend de l'appareil connecté.

Type

Type de données de codage (voir le tableau Type de données ci-dessous).

Plage

Plage de valeurs permises pour la variable, généralement un sous-ensemble de ce que permet le format. Pour les données de type BITMAP, le contenu de ce domaine est “–”.

Valeur par défaut

Valeur par défaut de la variable.

Svd

Valeur enregistrée lorsque la passerelle PowerTag Link est mise hors tension :

  • “O” : la valeur du registre est enregistrée.

  • “N” : la valeur est perdue.

NOTE: Lors du démarrage ou d'une réinitialisation, les valeurs disponibles sont récupérées.

Code de fonction

Code des fonctions utilisables dans le registre.

Appareils applicables

Code indiquant les types des appareils pour lesquels le registre est disponible.

Description

Informations sur le registre et les restrictions qui s'appliquent.

Types de données

Nom

Description

Plage

INT16

Entier de 16 bits signé (1 mot)

-32768 à +32767

UINT16

Entier de 16 bits non signé (1 mot)

0 à 65535

INT32

Entier de 32 bits signé (2 mots)

-2 147 483 648 à +2 147 483 647

UINT32

Entier de 32 bits non signé (2 mots)

0 à 4 294 967 295

INT64

Entier de 64 bits signé (4 mots)

-9 223 372 036 854 775 808 à 9 223 372 036 854 775 807

UINT64

Entier de 64 bits non signé (4 mots)

0 à 18 446 744 073 709 600 000

Float32

Valeur de 32 bits (2 mots)

-3.4028E+38 à +3.4028E+38

ASCII

Caractère alphanumérique de 8 bits

Table des caractères ASCII

BITMAP

Champ de 16 bits (1 mot)

DATETIME

Voir la section DATETIME

NOTE:

Données de type Float32 : nombre flottant à précision simple avec un bit signé, un exposant 8 bits, une mantisse 23 bits (réel normalisé positif et négatif).

Pour les informations de type ASCII, l'ordre de transmission des caractères dans les mots (registres de 16 bits) est le suivant :

  • caractère n en poids faible ;

  • caractère n + 1 en poids fort.

Tous les registres (16 bits ou 2 octets) sont transmis avec le codage Big Endian :

  • L'octet de poids fort est transmis en premier.

  • L'octet de poids faible est transmis en second.

Les variables de 32 bits enregistrées sur deux mots de 16 bits (ex. : compteurs de consommation) sont au format Big Endian :

  • Le mot de poids fort est transmis d'abord, celui de poids faible ensuite.

Les variables de 64 bits enregistrées sur 4 mots de 16 bits (ex. les dates) sont au format Big Endian :

  • Le mot de poids fort est transmis d'abord et ainsi de suite.

DATETIME

Le type de données DATETIME est utilisé pour coder la date et l'heure définies par la norme IEC 60870-5.

Registre

Type

Bit

Plage

Description

1

INT16U

0-6

0x00–0x7F

Année :

0x00 (00) à 0x7F (127) correspond aux années 2000 à 2127.

Par exemple, 0x0D (13) correspond à l'année 2013.

7-15

Réservé

2

INT16U

0-4

0x01–0x1F

Jour

5-7

Réservé

8-11

0x00–0x0C

Mois

12-15

Réservé

3

INT16U

0-5

0x00–0x3B

Minutes

6-7

Réservé

8-12

0x00–0x17

Heures

13-15

Réservé

4

INT16U

0-15

0x0000–0xEA5F

Millisecondes

Adressage direct d'un bit

L'adressage est autorisé pour les zones de type BITMAP avec les fonctions 1, 2, 5 et 15.

L'adresse du premier bit est construite comme suit : (adresse de registre x 16) + numéro de bit.

Ce mode d'adressage est spécifique à Schneider Electric.

Exemple : Pour les fonctions 1, 2, 5 et 15, le bit 3 du registre 0x0078 doit être adressé ; l'adresse du bit est donc 0x0783.

NOTE: Le registre dont le bit doit être adressé doit avoir une adresse ≤ 0x0FFF.

Exemple de trames Modbus

Demande

Définition

Nombre d'octets

Valeur

Commentaire

Numéro du serveur

1 octet

0x05

Adresse Modbus PowerTag Link

Code de fonction

1 octet

0x03

Lecture de n mots de sortie ou internes

Adresse

2 octets

0x36E2

Adresse d'un compteur de consommation dont l'adresse est 14050 en décimal.

Nombre de mots

2 octets

0x002C

Lecture de 44 registres de 16 bits.

CRC

2 octets

xxxx

Valeur du CRC16.

Réponse

Définition

Nombre d'octets

Valeur

Commentaire

Numéro du serveur

1 octet

0x05

Adresse Modbus PowerTag Link

Code de fonction

1 octet

0x03

Lecture de n mots de sortie ou internes

Nombre d'octets

2 octets

0x0058

Nombre d'octets lus

Valeurs des mots lus

88 octets

Lecture de 44 registres de 16 bits

CRC

2 octets

xxxx

Valeur du CRC16.

Registre Modbus

L'adresse du registre numéro n est n-1. Les tableaux détaillés dans les parties suivantes du document fournissent les numéros de registre (au format décimal) et les adresses correspondantes (au format hexadécimal). Par exemple, l'adresse du registre numéro 3000 est 0x0BB7 (2999).

NOTE: Pour plus d'informations sur la description des registres de chaque appareil associé et leur utilisation, imprimez le rapport PDF des registres Modbus à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (voir Aide en ligne de EcoStruxure Power Commission). Ce rapport fournit un état dynamique de tous les registres pouvant être intégrés dans les systèmes de supervision, notamment une description de chaque registre.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?