DOCA0270TR-01

Kullanım kategorisi AC-3 için

AC-3 (Ue ≤ 440 V) kategorisinde, gerekli elektriksel dayanıklılığa göre seçim

  • Frenlemeli, üç fazlı sincap kafesli asenkron motorların çalışırken kontrolü.

  • AC-3 kategorisinde kesme akımı (Ic), motorun nominal çalışma akımına (Ie) eşittir.

kW (hp) cinsinden çalışma gücü—50 Hz.

Örnek:

  • Aşağıdaki özelliklerde asenkron motor

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A ya da

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A

  • 5 milyon çalışma döngüsü gereklidir.

  • Yukarıdaki seçim eğrileri, gereken starter değerini göstermektedir: TPRS•025.

AC-3 (Ue = 660/690 V) kategorisinde, gerekli elektriksel dayanıklılığa göre seçim

  • Frenlemeli, üç fazlı sincap kafesli asenkron motorların çalışırken kontrolü.

  • AC-3 kategorisinde kesme akımı (Ic), motorun nominal çalışma akımına (Ie) eşittir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?