DOCA0270TR-01

Elektriksel Koruma

Elektriksel Koruma Ayar Değerleri

Ayar Adı Değer Aralığı Varsayılan Değer Adım
Topraklama Akımı Açtırma Gecikmesi 0,1-1,0 sn 1 s 0,1
Topraklama Akımı Açtırma Düzeyi

%20–100* FLA

%50 1
Topraklama Akımı Alarm Düzeyi

%20–100* FLA

%50 1
Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Gecikmesi - Başlat 2-20 sn 2 s 0,1
Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Gecikmesi - Çalıştır 2-20 sn 5 s 0,1
Geçerli Faz Dengesizliği Açtırma Düzeyi %10-70 %20 1
Geçerli Faz Dengesizliği Alarm Düzeyi %10-70 %10 1
Geçerli Faz Kaybı Açtırma Gecikmesi 0,1-30 sn 3 s 0,1
Geçerli Faz Kaybı Açtırma Düzeyi %80 %80
Geçerli Faz Sırası
  • ABC
  • ACB
ABC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?