DOCA0270TR-01

Haberleşme Modülü Kablolaması

TeSys island ’a kontrol beslemesi, haberleşme modülünün üstünde yer alan çıkarılabilir 2-pimli yaylı terminal konnektörü ile bağlanır. Konnektör 24 V ve 0 V bağlantılar içindir. Haberleşme modülünün kablo bağlantılarını yapmak için:

  1. Yaylı terminal konnektörünü haberleşme modülünün üstünden çıkarın.

  2. Aşağıdaki tabloya ve şekillere bakarak elektrik bağlantılarını yapın.

  3. Yaylı terminal konnektörünü yeniden haberleşme modülünün üstüne takın.

  4. Fieldbus kablosunu/kablolarını haberleşme modülüne bağlayın. Fieldbus Ethernet kablolarını, TPRBCEIP ve TPRBCPFN haberleşme modülleri üzerindeki çift bağlantı noktalı Ethernet anahtarına takın. PROFIBUS-DP kablosunu TPRBCPFBhaberleşme modülündeki DB-9 bağlantı noktasına bağlayın.

  5. Dijital araçlarla iletişim için TPRBCEIP ve TPRBCPFB haberleşme modülleri üzerindeki servis bağlantı noktasına bir RJ45 kablosu bağlanabilir.

    TPRBCPFN haberleşme modülündeki servis bağlantı noktası, yalnızca hizmete alma ve sorun giderme sırasında geçici kullanım için tasarlanmıştır.

Haberleşme Modülü Yaylı Terminal Konnektörü

Haberleşme Modülü Kabloları

Pimler arasındaki aralık 5,08 mm’dir.

Haberleşme Modülü Kablolaması

Sigorta: 3 A Tip T

  1. Haberleşme modülünün 24 Vdc güç kaynağı, SELV sınıfında olmalıdır. Güç kaynağını TeSys island ile aynı panele ya da kabine takın.

  2. Bir TeSys island için yalnızca bir güç kaynağı (24 V, 3 A) kullanılmalıdır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?