DOCA0270TR-01

Giriş

Ayarlama işlemi TeSys island ’ın ve tüm diğer donanım aygıtlarının fiziksel olarak takılmasından ve TeSys island topolojisinin doğrulanmasından sonra yapılmalıdır. Aşağıdaki tablo, ayar adımlarını özetler. Ayarlamayı yapan kişinin TeSys island modülleri ve avatars konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

TeSys™ island’ın Ayarlanması

Adım

Eylem

1

TeSys island 'ın gücünü açın.

2

TeSys Island DTM ya da Operation and Maintenance Tool (OMT, Operasyon ve Bakım Aracı)) ile TeSys island ’a bağlanın.

3

OMT ile bağlıysanız island IPv4 adresini ayarlayın.

4

Proje Dosyasını TeSys Island DTM'ye aktarın.

5

TeSys island parametrelerini yapılandırın.

6

SoMove yazılımı ile TeSys island ’a bağlanın.

7

Proje Dosyasını TeSys island 'a yükleyin.

8

Test modunda sistem kurulumunu doğrulayın.

9

TeSys island yapılandırmasını doğrulayın.

10

Sistem kablolamasını doğrulayın.

11

Şebeke elektriğini bağlayın.

12

PLC’den gelen komutları simule etmek için Zorlama modunu kullanın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?