DOCA0270TR-01

Faz Konfigürasyonu

Faz Konfigürasyonu işlevi, sadece tek fazlı TeSys™ avatarlarında kullanılır. Tek fazlı bir sistemde bu özellik otomatik olarak etkindir. İkinci fazdaki akım, 1 s’den uzun süre %50 Ir FLA’dan yüksek olduğunda bir Faz Konfigürasyonu açtırmasını (trip) tetikler.

NOT: Faz Konfigürasyonu koruması, üç fazlı çalışmalarda kullanılmaz.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?