DOCA0270TR-01

LAD9R3 Kitinin Takılması (40–65 A Starterler)

LAD9R3 kitindeki aksesuarlar, iki hızlı ya da iki yönlü Avatarlarda bitişik 40-65 A (boyut 3) starterlerin birleştirilmesinde kullanılır. Aksesuarları takmak için aşağıdaki tabloda verilen adımları uygulayın ve LAD9R3 Montaj Kitinin Takılması konusuna bakın.

LAD9R3 Takma Prosedürü

Adım

Eylem

1

Everlink™ terminallerini, starterden çıkarmak için kendinize doğru itin.

2

Soldaki starterde, starterin sağ üst ve alt tarafında bulunan küçük plastik parçaları çıkarın. Starterin sol tarafındaki ilgili parçaları çıkarmayın.

Sağdaki starterde, starterin sol üst ve alt tarafında bulunan küçük plastik parçaları çıkarın. Starterin sağ tarafındaki ilgili parçaları çıkarmayın.

3

LAD4CM mekanik kilitlemeyi, sağ taraftaki startere takın. Mavi klipsin starterin yan tarafına girdiğinden emin olun. Yaylı klips, starterin yan tarafına takılır. Bağlantı gerçekleştiğinde bir tıklama sesi duyarsınız.

4

Soldaki starteri mekanik kilitlemeye takın. Bağlantı gerçekleştiğinde bir tıklama sesi duyarsınız.

5

LA9D65A6 paralel bağlantısını, starterlerin üstüne takın.

LA9D65A69 ters çevirme bağlantısını, starterlerin altına takın.

6

Everlink terminallerini starterlerin üstüne ve altına kaydırın. Everlink terminalleri, tıklama sesi duyana kadar startere doğru itin.

LAD9R3 Montaj Kitinin Takılması

Starterleri ayırmak ve aksesuarları çıkarmak için aşağıdaki tabloda verilen adımları uygulayın ve LAD9R3 Montaj Kitinin Çıkarılması konusuna bakın.

NOT: Yassı kablolar bağlıysa, çıkarma işlemini yapmadan önce kabloları modüllerden ayırın.

LAD9R3 Çıkarma Prosedürü

Adım

Eylem

1

Everlink terminalleri üzerindeki vidaları tamamen gevşetin. Everlink terminallerini, starterden çıkarmak için kendinize doğru itin.

2

Ters çevirme bağlantısını starterlerin altından çıkarın.

3

Paralel bağlantıyı, starterlerin üstünden çıkarın.

4

Bir düz tornavida kullanarak iki starter arasında takılı mekanik kilitlemenin üstünde ve altında bulunan mavi aktüatörü kaldırın.

5

Mekanik kilitlemeyi çıkarın.

LAD9R3 Montaj Kitinin Çıkarılması

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?