DOCA0270TR-01

Modül Değiştirme

Bu bölümde, haberleşme modülü dışındaki tüm TeSys™ island modüllerini değiştirme talimatları yer alır:

  • standart ve SIL* starterler

  • güç arayüzü modülleri

  • SIL arayüzü modülleri

  • voltaj arayüzü modülleri

  • dijital I/O modülleri

  • analog I/O modülleri

NOT: Orijinal aygıt ve yerine konacak aygıt aynı ticari referans numarasına sahip olmalıdır.
TEHLİKE
Elektrik Çarpması, Patlama veya Ark Tehlikesi
Bu cihaz üzerinde ya da içinde çalışmadan önce tüm gücü kapatın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Island'ın tüm gücünü kesin.

  2. Mevcut modülü DIN rayından çıkarın.

    NOT: İki hız, iki yön veya Y/Ü starter'ları değiştirirken, bitişik starter'i de çıkarın. Ardından, starter'ları bağlamak için kullanılan aksesuarları çıkarın; böylece aksesuarlar değişim modülünü takmak için tekrar kullanılabilir.
  3. Değişim modülünü TeSys island Kurulum Kılavuzundaki talimatlara göre kurun:

    • Standart Starterlerin ve SIL Starterlerin Takılması

    • Güç Arayüzü Modüllerinin (PIM) DIN Rayına Takılması

    • I/O ve Arayüz Modüllerinin DIN Rayına Takılması

    NOT: İki hızlı, iki yönlü veya Y/Ü starter'ları değiştirirken, modülleri DIN rayına takmadan önce değişen starter'ı bitişik starter'a bağlamak için gerekli aksesuarları takın.
  4. Island'a 24 Vdc güç uygulayın.

    NOT: Bu aşamada şebeke elektriğini uygulamayın.
  5. Aygıtın düzgün çalıştığını doğrulamak için Test modunu kullanın.

  6. Island'ın gücünü açarak önyükleme işlemini başlatın. Island'ın çalışma durumuna girdiğini belirtecek şekilde yeşile dönene kadar, LED'leri gözlemleyin. Önyükleme işlemi yaklaşık iki dakika sürer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?