DOCA0270TR-01

Island Yönü

TeSys island düşürme olmadan yatay olarak takılabilir. TeSys island %20 düşüm ile dikey olarak takılabilir. TeSys island ’ın maksimum genişliği, haberleşme modülünün sol alt kenarından TeSys island üzerindeki son modülün sağ kenarına kadar ölçüldüğünde 112,5 cm’dir (3,83 ft). Aşağıdaki şekillere bakın.

  • Yatay montaj: Haberleşme modülünün (A) TeSys island üzerinde en soldaki bileşen olması gerekmektedir.

  • Dikey montaj: Haberleşme modülünün (A) TeSys island üzerinde en alt bileşen olması gerekmektedir.

Yatay Yönde Haberleşme Modülü

Dikey Yönde Haberleşme Modülü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?