DOCA0270TR-01

Micro SD Kartın Kullanılması

Micro SD kartı kullanırken, içerdiği verilerin bozulmasını ya da kaybolmasını ya da micro SD kartın arızalanmasını önlemek için aşağıdaki tedbirleri uygulayın.

DUYURU
Uygulama Verilerinin Kaybı
  • SD karttaki verileri düzenli olarak yedekleyin.
  • SD karta erişilirken gücü kapatmayın, denetleyiciyi sıfırlamayın ya da kartı çıkarmayın.
  • SD kartı denetleyiciye doğru yönde takın.
  • Yalnızca FAT32 kullanılarak biçimlendirilmiş micro SD kartları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

TeSys island ve micro SD kart kullanırken veri kaybının önlenmesine yardımcı olmak için aşağıdaki tedbirleri uygulayın.

  • Yanlışlıkla veri kaybı her zaman yaşanabilecek bir durumdur. Veri kaybolduktan sonra kurtarılamaz. SD karttaki verileri düzenli olarak yedekleyin.

  • Micro SD kartı zorla çıkarırsanız, kart üzerindeki veriler bozulabilir.

  • Erişim halindeki bir micro SD kartın çıkarılması karta zarar verebilir ya da içindeki verilerin bozulmasına neden olabilir.

  • Micro SD kart, denetleyiciye düzgün şekilde takılmazsa kart üzerindeki veriler ve haberleşme modülü zarar görebilir.

  • TeSys island yazılım sürümünü güncelliyorsanız, SD kart yedeğini de güncellemeyi unutmayın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?