DOCA0270TR-01

Zorlama Modu

UYARI
Ekipmanın yanlışlıkla çalışması
  • Zorlama Modunu kullanmadan önce, zorlama parametrelerinin veya enerjilendirme yüklerinin güvenli olmayan durumlarla sonuçlanmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Zorlama modu etkinleştirildiğinde, dijital araçlardan gelen komutlar, Zorlama modundan çıkılana kadar PLC’den gelen komutlara göre öncelikli olacaktır.

TeSys island çalışma durumunda olduğunda Zorlama modu OMT ya da TeSys island DTM kullanılarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.

PLC'den Gelen Komutları Simule Etmek için Zorlama Modunun Kullanılması

Zorlama modu, PLC’den gelen komutların alınmasını simule ederek her türlü TeSys avatar mantığını test etmenizi sağlar.

Zorlama Modu ile Bir PLC Komutunun Simule Edilmesi

Adım

Eylem

1

Zorlama moduna erişin:

  • OMT’yi kullanarak Zorlama moduna erişmek için Avatar Görünümü paneline ilerleyin ve bir avatar seçin. I/O Görünümü'ne tıklayın. Seçilen avatarın mantık şeması görüntülenir.

  • Zorlama moduna TeSys island DTM’yi kullanarak erişmek için Tanılama sekmesine tıklayın ve Avatarlar’dan bir avatar seçin. Durum’a tıklayın. Avatarın mantık şeması görüntülenir.

 
 

2

Bir PLC komutunun alımını simule etmek için:

  • PLC’den bir Açma komutunu simule etmek için Zorla 0’a tıklayın.

  • PLC’den bir Kapatma komutunu simule etmek için Zorla 1’e tıklayın.

 
 

3

Tamamlandığında Zorlama modundan çıkın. Zorlama Modundan Çıkış’a bakın.

PLC'ye Durum Güncellemelerini Simule Etmek için Zorlama Modunun Kullanılması

Zorlama modu aynı zamanda Island’dan PLC’ye avatar durum güncellemelerinin iletilmesini simule etmenizi sağlar.

Island’dan PLC’ye Avatar Durum Güncellemelerinin Simule Edilmesi

Adım

Eylem

1

Zorlama Modu ile Bir PLC Komutunun Simule Edilmesi konusunda açıklandığı gibi OMT ya da TeSys island DTM’den Zorlama moduna erişin.

2

Avatar durumunu simule etmek için:

  • PLC’ye kontaktör Kapalı durumunun iletilmesini simule etmek için Zorla 0’a tıklayın.

  • PLC’ye kontaktör Açık durumunun iletilmesini simule etmek için Zorla 1’e tıklayın.

 
 

3

Tamamlandığında Zorlama modundan çıkın. Zorlama Modundan Çıkış’a bakın.

Dijital G/Ç Modülü Giriş ve Çıkışlarının Durum Değişiklilerini Simule Etmek için Zorlama Modunun Kullanılması

Zorlama modu aynı zamanda, dijital I/O giriş ve çıkışlarının durum değişikliklerini simule etmenizi sağlar. Zorlama modu uygulanmadığında durum kutusu gridir ve Uygulanmadı mesajı gösterilir.

Durum Kutusu

Zorlama Komutu PLC’den Giriş PLC’ye Durum

Zorla 0

Kapalı

Kapalı

Zorla 1

Açık

Açık

Dijital I/O Modülü Giriş ve Çıkışlarının Durum Değişiklilerinin Simule Edilmesi

Adım

Eylem

1

Zorlama Modu ile Bir PLC Komutunun Simule Edilmesi konusunda açıklandığı gibi OMT ya da TeSys island DTM’den Zorlama moduna erişin.

2

I/O durumunu simule etmek için PLC’den öğesinin altında:

  • Dijital çıkışı Kapalı konuma getirmek için Zorla 0’a tıklayın.

  • Dijital çıkış durumunu Kapatmak için Zorla 1’e tıklayın.

 
 

PLC’ye öğesinin altında:

  • Dijital giriş durumunu Kapatmak için Zorla 0’a tıklayın.

  • Dijital giriş durumunu Açmak için Zorla 1’e tıklayın.

 
 

Zorlama Modundan Çıkış

Zorlama modundan çıkmak için aşağıdaki tabloda verilen adımları uygulayın:

Zorlama Modundan Çıkış

Adım

Eylem

1

Zorlama modundan, TeSys island DTM’yi kullanarak çıkmak için Tanılama sekmesinde Zorlama Modu’nun yanındaki Çıkış’a tıklayın ve çıkış yapmak istediğinizi onaylayın.

2

Zorlama Modundan OMT’yi kullanarak çıkmak için:

Tanılama paneline tıklayın.

Zorlama Modundan çık düğmesine tıklayın. Bir tehlike mesajı penceresi açılacaktır. Zorlama modundan çıkmak istediğinizi onaylamak için Evet’e tıklayın. Üst kısımdaki durum alanında, sistemin artık Zorlama modunda olmadığı gösterilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?