LAD9SD3S Kısa Devre Bloğunun Takılması (Y/Ü Avatarlarda 40–65 A Starterler)
Y/üçgen (Y/Ü) avatars 'ı için bitişik 40–65 A (boyut 3) starterlerin birleştirilmesinde, LAD9R3 kitindeki aksesuarlarla birlikte LAD9SD3S kısa devre bloğu kullanılır. Aksesuarları takmak için aşağıdaki tabloda verilen adımları uygulayın ve LAD9SD3S Kısa Devre Bloğunun Takılması konusuna bakın.
LAD9SD3S Takma Prosedürü
Adım |
Eylem |
---|---|
1 |
Everlink™ terminallerini, starterden çıkarmak için kendinize doğru itin. |
2 |
Soldaki starterde, starterin sağ alt tarafında bulunan küçük plastik parçayı çıkarın. Bu parçayı, starterin sol tarafından çıkarmayın. Parçayı üst taraftan çıkarmayın. |
Sağdaki starterde, starterin sol alt tarafında bulunan küçük plastik parçayı çıkarın. Bu parçayı, starterin sağ tarafından çıkarmayın. Parçayı üst taraftan çıkarmayın. |
|
3 |
LAD4CM mekanik kilitlemeyi, sağ taraftaki startere takın. Mavi klipsin starterin yan tarafına girdiğinden emin olun. Yaylı klips, starterin yan tarafına takılır. Bağlantı gerçekleştiğinde bir tıklama sesi duyarsınız. |
4 |
Soldaki starteri mekanik kilitlemeye takın. Bağlantı gerçekleştiğinde bir tıklama sesi duyarsınız. |
5 |
LAD9SD3S kısa devre bloğunu sol starterin üstüne takın. Bu yıldız (Y) starteridir. |
6 |
LA9D65A69 ters çevirme bağlantısını, starterlerin altına takın. |
7 |
Everlink terminallerini starterlerin üstüne ve altına kaydırın. Everlink terminalleri, tıklama sesi duyana kadar startere doğru itin. |
8 |
Uyarı etiketini, kısa devre bloğunu kaplayan sol starterin üst tarafında bulunan Everlink terminaline takın. |
Starterleri ayırmak ve aksesuarları çıkarmak için aşağıdaki tabloda verilen adımları uygulayın ve LAD9SD3S Kısa Devre Bloğunun Çıkarılması konusuna bakın.
LAD9SD3S Çıkarma Prosedürü
Adım |
Eylem |
---|---|
1 |
Everlink terminalleri üzerindeki vidaları tamamen gevşetin. Everlink terminallerini, starterden çıkarmak için kendinize doğru itin. |
2 |
Ters çevirme bağlantısını starterlerin altından çıkarın. |
3 |
Kısa devre bloğunu, starterlerin üstünden çıkarın. |
4 |
Bir düz tornavida kullanarak iki starter arasında takılı mekanik kilitlemenin üstünde ve altında bulunan mavi aktüatörü kaldırın. |
5 |
Mekanik kilitlemeyi çıkarın. |