DOCA0270TR-01

Denetim Günlüğü Biçimi

  • TeSys island, Denetim Günlüğündeki tarih bilgisini aşağıdaki gibi biçimlendirir:

    YYYY-AA-GGTss:dd:ss.mmm

    Örnek: 2018-01-02T15:02:59,980

  • TeSys island, Denetim Günlüğü'ndeki kaynağı, aşağıda tanımlanan geçerli değerlerle aşağıdaki gibi biçimlendirir:

    <<kaynak IP adresi>>,<<araç tipi>>,<<kullanıcı adı>>

NOT: Kaynak IP adresi bilinmiyorsa, kısa çizgi (-) kullanılır.

<<araç tipi>> için geçerli değerler:

  • DTM

  • OMT

  • diğer

<<kullanıcı adı>> için geçerli değerler:

  • OMT araç tipi için kullanıcı adı

  • DTM ve diğer araç türü için kısa çizgi (-)

Örnekler:

  • 192.168.100.1,OMT,Bob

  • 192.168.0.1,DTM,-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?