DOCA0270TR-01

Yazılım Sürümünü Haberleşme Modülünde Güncelleme

Micro SD kart kullanarak haberleşme modülünde yazılım sürümünü güncellemek için bu prosedürü kullanın.

NOT: Sürüm notlarına bakarak yeni yazılım sürümünün mevcut işlev bloğu kütüphaneleri ya da DTM konfigürasyonları ile uyumluluğunu kontrol edin. Büyük yazılım sürümü güncellemelerinde, konfigürasyonu ve DTM’yi Schneider Electric web sitesinden güncellemeniz gerekebilir.
  1. Yazılım sürümünü yerel bilgisayarınıza indirin. Yazılım sürümü bir .SEDP dosyası olarak verilir.

  2. Micro SD kartı bilgisayarınıza takın.

  3. Micro SD kart üzerinde güncelleme adlı yeni bir klasör oluşturun. Güncelleme klasörünü açın.

  4. Güncelleme klasörünün içinde, dlvpkg adlı yeni bir klasör oluşturun. dlvpkg klasörünü açın.

  5. Bilgisayarınızdaki .SEDP dosyasını micro SD kart üzerinde aşağıdaki konuma aktarın:


    güncelleme/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
  6. Micro SD kartı bilgisayarınızdan çıkarın ve haberleşme modülüne takın.

    Haberleşme modülü yazılım sürümünü başlatır ve yaklaşık iki dakika içinde otomatik olarak yeniden başlatır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?