DOCA0270TR-01

Yük Koruması

Yük koruması ayar değerleri

Ayar Adı Değer Aralığı Varsayılan Değer Adım
Sıkışma Açtırması Gecikmesi 1-30 sn 5 s 1
Sıkışma Açtırması Düzeyi %100-800 %200 1
Sıkışma Alarmı Düzeyi %100-800 %200 1
Düşük Akım Açtırma Düzeyi %30-100 %50 1
Düşük Akım Açtırma Gecikmesi 1-200 sn 1 s 1
Düşük Akım Alarmı Düzeyi %30-100 %70 1
Uzun Başlatma Açtırma Gecikmesi 1-200 sn 10 s 1
Uzun Başlatma Açtırma Düzeyi %100-800 100% 1
Hızlı Döngü Kilitlemesi Zaman Aşımı 1-9999 sn 300 s 1
Hızlı Yeniden Başlatma Kilitlemesi Zaman Aşımı 1-9999 sn 300 s 1
Aşırı Akım Açtırma Düzeyi %30-800 %200 1
Aşırı Akım Açtırma Gecikmesi 1-250 sn 10 s 1
Aşırı Akım Alarmı Düzeyi %100-1000 %180 1
Duraksama Açtırması Gecikmesi 1-30 sn 5 s 1
Duraksama Açtırması Düzeyi %50-1000 250% 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?