DOCA0270TR-01

Dijital I/O Modülü Özellikleri

Dijital I/O Modülü Giriş Özellikleri

Kanal

Girişler

Nominal güç kaynağı

24 Vdc

Giriş türü

Tip 1 (IEC/EN/UL/CSA 61131-2)

Nominal giriş voltajı

24 Vdc

Kablo uzunluğu, maksimum

30 m (98 ft)

Dijital I/O Modülü Çıkış Özellikleri

Kanal

Girişler

Nominal çıkış voltajı

24 Vdc

Nominal çıkış akımı

0,5 A, rezistif

Kablo uzunluğu, maksimum

30 m (98 ft)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?