DOCA0270TR-01

Isı Yayılımı

Yeterli ısı yayılımını sağlamak için kısa devre koruma aygıtları ile TeSys island starterleri arasında her zaman 10 cm (3,94 inç) aralık bırakın.

Aşağıdaki durumlarda ek montaj önerileri geçerlidir:

  • TeSys island ’da üç ya da daha fazla starterin yan yana takılı olması.

  • Starterlerin 25 A ya da daha büyük değere (Ie) sahip olması.

  • Starterlerin, In > %85 x le nominal akıma sahip bir motorla kullanılması.

Bu koşullarda aşağıdaki montaj kurallarından birini uygulamanızı öneririz:

  • Seçenek 1: Bu koşulları önlemek için mühendislik aracını kullanarak TeSys island üzerindeki avatars 'ı yeniden düzenleyin.

  • Seçenek 2: Kısa devre koruma aygıtlarını etkilenen orta starterlere bağlamak için 50 cm (1,64 ft) kablolar kullanın. Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan üç starterin yer aldığı gruplarda ekstra uzunluk sadece ortadaki starter için önerilmektedir. Dört starterli bir grupta, ekstra uzunluk yalnızca ortadaki iki starter için önerilmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?