DOCA0270TR-01

Gerekli Araçlar

Aşağıdaki tabloda TeSys island ’ın montajı için gerekli araçlar listelenmektedir.

Gerekli araçlar

Araç Boyut
Tork ayarlı tornavida 6 mm düz uçlu
Tork ayarlı tornavida 2 numaralı yıldız uçlu
Altıgen başlı tork anahtarı 4 mm altıgen

Ayrıca aşağıdaki belgelere de ihtiyacınız olacaktır:

  • Malzeme listesi (BOM)

  • Island topolojisi: TeSys island modüllerinin TeSys island üzerine takılması gereken sıra

Montaja başlamadan önce aldığınız modüllerin BOM’a ve TeSys island topolojisine uygun olduğunu doğrulayın. TeSys island modülleri island'a belirli bir sırayla takılmalıdır. TeSys island üzerindeki modüllerin fiziksel düzeni, yapılandırılmış topoloji ile uyumlu değilse, TeSys island düzgün çalışmayacaktır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?