DOCA0270TR-01

IP İzin Listesi

IP İzin Listesi, haberleşme modülü ile iletişim kurmasına izin verilen IP adreslerinden oluşan bir Erişim Kontrol Listesi (ACL) yapılandırmanızı sağlar.

Sistemin IP İzin Listesi ayarlarını etkinleştirmek ve düzenlemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Yönetici Seçenekleri panelinde, oka tıklayarak IP İzin Listesi’ni genişletin.

  2. IP İzin Listesi ayarını Etkinleştir’e değiştirin.

  3. Yeni bir IP adresi eklemek için artı işaretine tıklayın.

  4. IP Adresini ve Ağ Maskesini girin.

  5. Kaydet'e tıklayın.

IP İzin Listesi

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?